Anwendungen
Ob Positionieren, Detektieren, Erfassen, Messen, Identifizieren, Navigieren, Datenübertragung oder Fehlerdiagnose mittels Software – wir zeigen Ihnen Lösungen für verschiedene Anwendungen im Bereich der industriellen Sensoren und dem Explosionsschutz. Sie wollen Entfernungen messen, Geräte konfigurieren, den Zustand Ihrer Anlage überwachen oder mit vorausschauender Wartung und Diagnose Anlagenstillstände vermeiden? Wir unterstützen Sie bei Ihrer Anwendung und zeigen Ihnen verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Lösungen.

Anwendungen
Ob Positionieren, Detektieren, Erfassen, Messen, Identifizieren, Navigieren, Datenübertragung oder Fehlerdiagnose mittels Software – wir zeigen Ihnen Lösungen für verschiedene Anwendungen im Bereich der industriellen Sensoren und dem Explosionsschutz. Sie wollen Entfernungen messen, Geräte konfigurieren, den Zustand Ihrer Anlage überwachen oder mit vorausschauender Wartung und Diagnose Anlagenstillstände vermeiden? Wir unterstützen Sie bei Ihrer Anwendung und zeigen Ihnen verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Lösungen.

3 Erfassungsmethoden zur Prüfung des Teileauswurfs in der Metallumformung
Beim Stanzen oder Ausklinken von Metallstreifen muss unerwünschter Werkstoff entfernt werden, um Schäden zu verhindern. Wir stellen Ihnen drei Erfassungsmethoden zur Prüfung des Teileauswurfs in der Metallumformung vor.
4 Sensorapplikationen zur Steuerung einer Platinenschneideanlage
Die Steuerung einer Platinenschneideanlage mit der passenden Sensortechnologie minimiert Maschinenstillstandszeiten und maximiert die Teilequalität und -ausbeute. Lernen Sie die Vorteile unterschiedlicher Sensorprinzipien in vier verschiedenen Applikation zur Steuerung einer Platinenschneideanlage kennen.
Der passende BlueBeam-Drehgeber für Ihre Anwendung
BlueBeam-Drehgeber von Pepperl+Fuchs bieten einzigartige Präzision. Die hohe Genauigkeit der BlueBeam-Drehgeber ist besonders hilfreich für Anwendungen, in denen bereits minimale Abweichungen zu Leistungseinbußen führen. Doch welche der unterschiedlichen Varianten ist die richtige für Ihre Anwendung? Dieser Blogartikel gibt Ihnen einen kompakten Überblick.
Maschinenüberwachung in der Lebensmittelindustrie
In der Lebensmittelindustrie werden Zerkleinerungsmaschinen eingesetzt, um Lebensmittel aus ihren ursprünglichen Formen und Größen in ihre bestimmte Form zu schneiden, wie geriebener Käse, in Scheiben oder Würfel geschnittenes Gemüse, Kartoffelchips und Erdnussbutter. Pepperl+Fuchs bietet ein Sicherheitssystem zur Maschinenüberwachung, das aus einem Sicherheitsmonitor und Magnetfeldsensoren für den Einsatz in Gefahrenbereichen besteht. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über das System.
Ventilstellungsrückmeldung mit induktiven Doppelsensoren
Die induktiven Doppelsensoren von Pepperl+Fuchs ermöglichen eine zuverlässige und störungsfreie Ventilstellungsrückmeldung – selbst unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. In diesem Blogartikel erfahren Sie, welcher induktiver Doppelsensor für Ihre Prozessanwendung die optimale Lösung ist.
Metall-DataMatrix-Codeleisten – die robuste Lösung für Ihr Positioniersystem
Für PGV- und PXV-Positioniersysteme in rauen Umgebungen hat Pepperl+Fuchs DataMatrix-Codeleisten aus bedrucktem Aluminium entwickelt. In diesem Blogartikel erfahren Sie, wie Sie mit diesen Codeleisten Ihre Positionierlösung noch langlebiger und robuster machen können.
eDIAGNOSTICS App – Vereinfachte Diagnose und Fehlersuche für eigensichere Mobilgeräte
Eigensichere Mobilgeräte sind aus vielen Prozessanlagen und Gefahrenbereichen nicht mehr wegzudenken. Für den optimalen Einsatz und die Zuverlässigkeit der Smartphones der Smart-Ex®-Serie haben wir die App eDIAGNOSTICS als technische Unterstützung für die Diagnose und Fehlersuche entwickelt.
Mit Schwingungssensoren den Zustand Ihrer Anlagen überwachen
Um die langfristige Überwachung von Schwingungen zu ermöglichen, hat Pepperl+Fuchs vor Kurzem ein neues Portfolio an Schwingungssensoren auf den Markt gebracht. Was diese Produkte auszeichnet, erfahren Sie in dem folgenden Blogartikel. Am Anwendungsbeispiel einer Windkraftanlage zeigen wir Ihnen außerdem, wie Sie Schwingungs- und Beschleunigungssensoren in Kombination einsetzen können, um sowohl langfristige als auch kurzfristige Schwingungsveränderungen im Blick zu behalten.
Condition Monitoring und Predictive Maintenance mit IO-Link-Drehgeber
Mit dem ENA**TL-**IO-Link hat Pepperl+Fuchs als einer der ersten Hersteller einen Absolutwert-Drehgeber mit IO-Link-Schnittstelle auf den Markt gebracht. Erfahren Sie, wie Sie dank IO-Link von einer einfachen Konfiguration und Integration profitieren und gleichzeitig auf kosteneffiziente Weise den Zustand Ihrer Anlagen überwachen können.
So erleichtert RFID mit IO-Link den Maschinenzugang
Für die Zugangskontrolle und Bedienung von Maschinen und Anlagen ist die Nutzung von RFID längst nichts Neues. Je nach Anwendung kommen dabei unterschiedliche Frequenzbereiche in Frage (LF, HF oder UHF). In letzter Zeit zeigt sich jedoch ein Trend, dass vermehrt HF-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link für genau diese Applikationen genutzt werden. In diesem Blogbeitrag schauen wir uns das Thema etwas genauer an und zeigen Ihnen mögliche Anwendungsfälle.
Welche Applikationen lassen sich mit dem Vision-Tool-Set VOS lösen?
Die kamerabasierten 2-D-Universal-Vision-Sensoren der VOS-Serie lassen sich flexibel konfigurieren und eröffnen Nutzern die Möglichkeit, besonders komplexe Automatisierungs- sowie Mehrfachaufgaben mit nur einem Vision-Sensor zu lösen. Welche Software-Features die VOS-Sensoren bieten und für welche Anwendungen sie sich eignen, zeigen wir Ihnen in diesem Blogbeitrag.
Fehlerdiagnose-Tool ViatorCheckBT für Viator® USB-HART-Schnittstellen
Mithilfe der ViatorCheckBT-Software ist die Fehlerdiagnose für das Viator-Modem über einen PC oder ein HART-fähiges Gerät möglich. In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie dabei vorgehen.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.