Industrielle Sensoren
Erfahren Sie mehr über industrielle Sensorik von Pepperl+Fuchs und die unterschiedlichen Sensorprinzipien für die Automatisierung Ihrer Anlage. Wir gehen auf die jeweiligen Vorteile in verschiedenen Einsatzbereichen ein und unterstützen Sie so bei der Auswahl des passenden Sensors, Identifikations- oder Positioniersystems. Tauchen Sie ein in die Welt der Sensoren, der industriellen Kommunikation und die Integration in Ihre Anlage.

Industrielle Sensoren
Erfahren Sie mehr über industrielle Sensorik von Pepperl+Fuchs und die unterschiedlichen Sensorprinzipien für die Automatisierung Ihrer Anlage. Wir gehen auf die jeweiligen Vorteile in verschiedenen Einsatzbereichen ein und unterstützen Sie so bei der Auswahl des passenden Sensors, Identifikations- oder Positioniersystems. Tauchen Sie ein in die Welt der Sensoren, der industriellen Kommunikation und die Integration in Ihre Anlage.

Mit Schwingungssensoren den Zustand Ihrer Anlagen überwachen
Um die langfristige Überwachung von Schwingungen zu ermöglichen, hat Pepperl+Fuchs vor Kurzem ein neues Portfolio an Schwingungssensoren auf den Markt gebracht. Was diese Produkte auszeichnet, erfahren Sie in dem folgenden Blogartikel. Am Anwendungsbeispiel einer Windkraftanlage zeigen wir Ihnen außerdem, wie Sie Schwingungs- und Beschleunigungssensoren in Kombination einsetzen können, um sowohl langfristige als auch kurzfristige Schwingungsveränderungen im Blick zu behalten.
Wann ist der Einsatz eines Schwingungssensors sinnvoll?
Vor Kurzem hat Pepperl+Fuchs ein neues Portfolio an Sensoren für die Schwingungsüberwachung auf den Markt gebracht. In diesem Blogartikel erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Schwingungssensoren. Lernen Sie, wie Sie mit diesen Sensoren den Zustand Ihrer Maschinen überwachen und vorausschauende Wartung betreiben können.
Condition Monitoring und Predictive Maintenance mit IO-Link-Drehgeber
Mit dem ENA**TL-**IO-Link hat Pepperl+Fuchs als einer der ersten Hersteller einen Absolutwert-Drehgeber mit IO-Link-Schnittstelle auf den Markt gebracht. Erfahren Sie, wie Sie dank IO-Link von einer einfachen Konfiguration und Integration profitieren und gleichzeitig auf kosteneffiziente Weise den Zustand Ihrer Anlagen überwachen können.
Präzise Positionserfassung mit dem Absolut-Positioniersystem PXV
Erfahren Sie, was die kamerabasierte Linearpositionierung mit dem Absolut-Positioniersystem PXV so einzigartig macht und wie die Kombination des 2-D-Kamerasystems mit dem DataMatrix-Codeband für eine präzise Positionserfassung und höchste Prozesssicherheit sorgt.
Welche Applikationen lassen sich mit dem Vision-Tool-Set VOS lösen?
Die kamerabasierten 2-D-Universal-Vision-Sensoren der VOS-Serie lassen sich flexibel konfigurieren und eröffnen Nutzern die Möglichkeit, besonders komplexe Automatisierungs- sowie Mehrfachaufgaben mit nur einem Vision-Sensor zu lösen. Welche Software-Features die VOS-Sensoren bieten und für welche Anwendungen sie sich eignen, zeigen wir Ihnen in diesem Blogbeitrag.
Hardware- und Softwarefunktionen des 2-D-Laserscanners R2000
Die 2-D-LiDAR-Sensoren der Serie R2000 verfügen über eine lückenlose 360°-Rundumsicht. In diesem Blog-Beitrag erfahren Sie mehr über die Hardware- und Softwarefunktionen des R2000 und wie diese Ihren individuellen Anwendungsfall erfüllen können.
Mit PXL+ in die Zukunft der 3-D-Bildverarbeitung
Mit der von der Pepperl+Fuchs Tochter VMT entwickelten PXL+ Technologie hingegen können 3-D-Punktwolkenbilder mit beliebig vielen Sensordaten angereichert werden. Dank dieser wertvollen Zusatzinformationen lässt sich die Lücke zwischen menschlichem und maschinellem Sehen schließen ...
Zuverlässige lineare Wegmessung mit Seilzügen
Die modularen Seilzug-Drehgeber von Pepperl+Fuchs meistern eine Vielzahl von Herausforderungen, in denen andere Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Welche Seilzüge für welche Anwendungen die passenden sind, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.
Ladungssicherung auf fahrerlosen Transportsystemen und autonomen mobilen Robotern
Das Aufnehmen, Sichern und sichere Transportieren von Ladung ist die wichtigste Aufgabe jedes fahrerlosen Transportsystems (FTS) oder autonomen mobilen Roboters (AMR). Ob Metallregale, Container oder Paletten: In diesem Artikel erfahren Sie, welche Sensorik sich für welche Transportgüter am besten eignet.
Autonome mobile Roboter zuverlässig unterwegs bei transparenten Umgebungen
Autonome mobile Roboter (AMR) verwenden in der Regel LiDAR-Sensoren für die Erkennung von Objekten. Dies kann jedoch zu Herausforderungen führen, wenn diese von transparenten Materialien wie Glas umgeben sind. Ultraschallsensoren lösen diese besonders komplexen Aufgaben.
Fünf Gründe für den industriellen Einsatz von LoRaWAN
Im Zuge von Industrie 4.0 steigt auch das Interesse an funkbasierter Sensorik. Eine Technologie, die sich in diesem Zusammenhang weiter etabliert, ist LoRaWAN (Long Range Wide Area Network).
Negative Hindernisse umfahren mit dem 3-D-LiDAR-Sensor R2300
Mit seinen vier Scanebenen ermöglicht der 3-D-LiDAR-Sensor R2300 ein zuverlässiges Navigieren von mobilen Robotern und fahrerlosen Transportfahrzeugen – selbst in schwierigen Umgebungen mit negativen Hindernissen.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.