Your automation, our passion.

Kategorien

Kategorien

Explosionsschutz

Erfahren Sie mehr über Produkte und Technologien für den elektrischen Explosionsschutz Ihrer Anlage. Als Innovator in der Anlagen- und Prozessautomatisierung ermöglicht Pepperl+Fuchs neben der sicheren Signalübertragung vom Feld in die Prozessleitebene auch die schnelle Übertragung großer Datenmengen vom Ex-Bereich in die Cloud per Ethernet-APL. In dieser Rubrik gehen wir auf den Einsatz und die Vorteile von explosionsgeschützten Komponenten für die Automatisierung Ihrer Prozesse ein.

Explosionsschutz

Erfahren Sie mehr über Produkte und Technologien für den elektrischen Explosionsschutz Ihrer Anlage. Als Innovator in der Anlagen- und Prozessautomatisierung ermöglicht Pepperl+Fuchs neben der sicheren Signalübertragung vom Feld in die Prozessleitebene auch die schnelle Übertragung großer Datenmengen vom Ex-Bereich in die Cloud per Ethernet-APL. In dieser Rubrik gehen wir auf den Einsatz und die Vorteile von explosionsgeschützten Komponenten für die Automatisierung Ihrer Prozesse ein.

Industrie-Stromversorgungen PS1000 – Redundanz für höchste Anlagenverfügbarkeit

Industrie-Stromversorgungen der Serie PS1000 kommen überall in der Automatisierungstechnik zum Einsatz, wo eine hohe Anlagenverfügbarkeit, Redundanz und Wirtschaftlichkeit gefragt sind. Zur Serie PS1000 zählen 1- und 3-phasige Stromversorgungen, als auch Module mit interner Redundanz sowie Redundanzmodule. In diesem Blogbeitrag betrachten wir die Vorteile und Funktionalitäten dieser Module genauer und unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer redundanten Stromversorgung.

Von |Oktober 15, 2021|Kategorien: Explosionsschutz|

Setup, Installation und Inbetriebnahme des Ventilblocks 5500-MAN für Überdruckkapselungssysteme

In dieser zweiteiligen, englischsprachigen Videoserie zeigt Ihnen Chris Romano, Produktmanager für Überdruckkapselungssysteme, in einer Live-Demo Verwendungszweck, Setup, Installation und Inbetriebnahme der Ventilblock-Serie 5500-MAN-** für die vollautomatischen Überdruckkapselungssysteme der Steuereinheiten 5500 und 7500 von Pepperl+Fuchs. Was ist der Ventilblock 5500-MAN-** und wie funktioniert er im Zusammenspiel mit den Steuereinheiten der Serien 5500 und 7500?

Von |September 14, 2021|Kategorien: Explosionsschutz|

Leitungsfehlererkennung im gesamten Signalkreis ohne zusätzliche Verdrahtung

Auf dem Weg vom Erfassen der Prozessgröße bis zur Auswertung im Leitsystem können viele Fehler auftreten, die zu ungewollten Prozesszuständen führen können. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag, wie Trennbausteine von Pepperl+Fuchs Leitungsfehler im Signalkreis ohne zusätzliche Verdrahtung erkennen.

Von |Juli 19, 2021|Kategorien: Explosionsschutz|

Konfiguration des Überdruckkapselungssystems Serie 7500

Die Serie 7500 ist ein Überdruckkapselungssystem vom Typ Z/Ex pzc, das den Einsatz von nicht explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie die einzelnen Elemente – Steuereinheit, Ventilblock und Druckwächter – konfigurieren.

Von |Juni 15, 2021|Kategorien: Explosionsschutz|

Staubexplosionen durch Überdruckkapselung vermeiden

Eine der besten Methoden zum Vermeiden von Staubexplosionen ist, die Arbeitsumgebung gründlich von brennbarem Staub zu reinigen, um die Sicherheit der Anlage und der Arbeiter zu gewährleisten. Doch auch die Betriebsmittel, die in Gehäusen in der Anlage betrieben werden, sind zu schützen. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag, wo explosionsfähige Staubatmosphären entstehen und wie diese durch Überdruckkapselung vermieden werden können.

Von |Mai 25, 2021|Kategorien: Explosionsschutz|

Überdruckkapselungssysteme Serie 6000 ersetzen Serie 2000

Im Gegensatz zu Schutzmaßnahmen, welche die Explosion in einem Gehäuse einschließen oder die Bildung einer Zündquelle vermeiden, ist die Überdruckkapselung die einzige Technologie, die elektrische Betriebsmittel von der gefährlichen Atmosphäre trennt

Von |März 16, 2021|Kategorien: Explosionsschutz|

Einfache Thin-Client-Verwaltung mit dem VisuNet Control Center

Anlagen, die eine Architektur auf Basis von VisuNet RM Shell Thin Clients von Pepperl+Fuchs für ihre HMI-Systeme implementiert haben, kann das VisuNet Control Center dabei helfen, die Abläufe am Standort und außerhalb des Standorts besser zu verwalten.

Von |Februar 25, 2021|Kategorien: Explosionsschutz|

Sinking und Sourcing mit dem SMART-Transmitterspeisegerät für Anwendungen mit Analogeingang

Bei der Auswahl einer eigensicheren Barriere für eine Anwendung mit Analogeingang ist die Differenzierung zwischen „Sinking“ und „Sourcing“ eine der größten Stolperfallen für Kunden. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag die Unterschiede zwischen Sinking und Sourcing und mit welcher Gerätewahl Sie immer auf der sicheren Seite sind.

Von |Januar 26, 2021|Kategorien: Explosionsschutz, Grundlagenwissen|

Sicheres Einschalten durch Leitungsfehlertransparenz

Hochautomatisierte Anlagen in sensiblen Bereichen der Prozessindustrie müssen ein sicheres Einschalten von Pumpen, Ventilen oder aktiven Kühlungen zu jeder Zeit gewährleisten. In diesem Blogbeitrag erklären wir, welche Vorteile Anlagenbetreiber mit der Leitungsfehlertransparenz (LFT) von Pepperl+Fuchs Trennbausteinen haben.

Von |November 18, 2019|Kategorien: Explosionsschutz|

5 Einsatzmöglichkeiten für K-System-Interfacetechnik in Kläranlagen

Die Klärungsprozesse von Abwasser verbrauchen eine große Menge an Strom, vor allem für Pumpleistungen, weshalb Anlagenbetreiber versuchen, ihren Energieverbrauch durch modernste Technik zu optimieren. Hierbei schätzen Experten die Stromeinsparungen durch moderne Trennbarrieren wie das K-System von Pepperl+Fuchs auf bis zu 30 % ein. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen fünf Möglichkeiten, wie das K-System-Portfolio in Kläranlagen eingesetzt werden kann …

Von |August 07, 2019|Kategorien: Explosionsschutz, Anwendungen|

Was sind die Unterschiede zwischen dem K-System und H-System?

Für die sichere Übermittelung von Signalen zwischen Feld- und Steuerungsebene stellt Pepperl+Fuchs mit dem K-System und dem H-System zwei umfangreiche Produktfamilien zur Verfügung. Der folgende Beitrag erläutert die Unterschiede und Vorteile dieser beiden Systeme und beantwortet die Frage, für wen das jeweilige System am besten geeignet ist.

Von |März 27, 2019|Kategorien: Grundlagenwissen, Explosionsschutz|

Was sind industrielle Thin Clients? Teil 2/2 – Die Vorteile

Über das letzte Jahrzehnt sind Thin Clients immer bekannter in der Prozessautomation und bei industriellen Anwendungen geworden. Insbesondere durch den Trend zur Virtualisierung repräsentieren Thin Clients eine starke und kosteneffiziente Technologie. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag mehr über die Vorteile von Thin Clients.

Von |Februar 28, 2019|Kategorien: Explosionsschutz, Grundlagenwissen|

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Nach oben