Technologien
Erfahren Sie mehr über smarte Kommunikationstechnologien wie IO-Link, RFID oder Ethernet-APL, die transparente und digitalisierte Prozesse in Ihrer Anlage ermöglichen. Diese Schlüsseltechnologien für den Aufbau von IIoT-Netzwerken sorgen für zuverlässige Datenübertragung von der Feldebene in die Steuerung, an Software-Systeme und bis in die Cloud. Neben diesen bietet Pepperl+Fuchs ein IoT-System basierend auf einem Ultraschallsensor und LoRaWAN®-Technologie, die es ermöglicht, Daten über eine Reichweite von vielen Kilometern hinweg selbstständig zu übertragen.

Technologien
Erfahren Sie mehr über smarte Kommunikationstechnologien wie IO-Link, RFID oder Ethernet-APL, die transparente und digitalisierte Prozesse in Ihrer Anlage ermöglichen. Diese Schlüsseltechnologien für den Aufbau von IIoT-Netzwerken sorgen für zuverlässige Datenübertragung von der Feldebene in die Steuerung, an Software-Systeme und bis in die Cloud. Neben diesen bietet Pepperl+Fuchs ein IoT-System basierend auf einem Ultraschallsensor und LoRaWAN®-Technologie, die es ermöglicht, Daten über eine Reichweite von vielen Kilometern hinweg selbstständig zu übertragen.

Schwingungsdiagnose mit Beschleunigungsrohdaten-Sensoren
In der Schwingungsdiagnose gibt es mit der Unwuchtsmessung und der Frequenzanalyse zwei unterschiedliche Methoden, um die Leistung von Maschinen sowie deren Zustand zu überwachen. Während die Unwuchtsmessung auf Basis von RMS-Sensoren primär auf die allgemeine Maschinenüberwachung abzielt, ermöglicht die Frequenzanalyse auf Basis von Beschleunigungsrohdatensensoren eine tiefergehende Analyse des Schwingungsverhaltens.
ASi-3, ASi-5 und IO-Link: drei Kommunikationsprotokolle im Vergleich
Als einfache und vergleichsweise kosteneffiziente Verdrahtungstechnik für Sensoren und Aktoren im Feld vereinen AS-Interface (ASi) und IO-Link eine hohe Funktionalität, Flexibilität mit Zuverlässigkeit. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wo die Kommunikationsprotokolle ASi-3, ASi-5 und IO-Link zum Einsatz kommen und was sie so besonders macht.
Die Bedeutung von RFID in der Bergbauindustrie
Die RFID-Technologie spielt in der Bergbauindustrie eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Effizienz, der Arbeitssicherheit und der betrieblichen Leistung. Erfahren Sie, welche RFID-Systeme in der anspruchsvollen Umgebung des Bergbaus eingesetzt werden.
Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology – zwei optoelektronische Messprinzipien im Vergleich
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was der Unterschied zwischen Multipixel Technology (MPT) und Pulse Ranging Technology (PRT) ist? Finden Sie heraus, wie optoelektronische Sensoren mit MPT und PRT funktionieren und für welche Anwendungen die jeweiligen Technologien geeignet sind.
LF, HF, UHF – Wählen Sie den passenden RFID-Frequenzbereich für Ihre Anwendung
LF, HF oder UHF RFID? – Erfahren Sie, welches der passende RFID-Frequenzbereich für Ihre Anwendung ist. Ob in Mautsystemen, als Warenetikett, Diebstahlsicherung oder zum Kennzeichnen und Tracken von Assets in Produktions- und Logistikabläufen, die berührungslose Identifikationstechnologie RFID ist allgegenwärtig.
Intelligente Ventilsteuerung mit IO-Link in der Fördertechnik
Pneumatikventile kommen in der Fördertechnik für unterschiedliche Anwendungen zum Einsatz. Erfahren Sie, welchen Mehrwert dabei eine intelligente Ventilsteuerung mit IO-Link-Ventilsteckern bieten kann.
Ultraschall-Doppelbogensensoren mit IO-Link machen die Doppelbogenkontrolle besonders einfach und zuverlässig
Wenn es darum geht, Bögen verschiedenster Materialien wie Papier, Kunststoff, Metall, oder auch hochreflektierende Solarwafer in industriellen Prozessen zuverlässig zu erfassen, bieten Ultraschall-Doppelbogensensoren eine ideale Lösung. Mit zwei neuen Serien von IO-Link-Doppelbogensensoren in M18- und M30-Ausführung ist dies nun einfacher als je zuvor.
Ethernet-APL – 8 FAQs zur Anlagenperformance mit digitaler Kommunikation
Ethernet-APL ermöglicht die durchgängige Kommunikation und schnelle Datenübertragung von der Feldebene bis ins Prozessleitsystem und in die Cloud. Doch wie bei allen modernen Technologien, kommen auch Fragen auf. Wir beantworten acht häufig gestellte Fragen zur Anlagenperformance mit digitaler Kommunikation und auf was Anwender beim Aufbau eines Ethernet-APL-Netzwerks achten sollten.
Offline-Parametrierung von IO-Link-Geräten mit PACTware
Angeschlossen an einen IO-Link-Master, bieten IO-Link-Geräte eine Vielzahl von Vorteilen für die Steuersysteme, wie die Online-Konfiguration und -Parametrierung, ein vereinfachter Geräteaustausch und sogar die Datenerfassung über OPC UA und MQTT. Zur Inbetriebnahme oder zu Testzwecken möchten Sie ein IO-Link-Gerät möglicherweise jedoch außerhalb der Anlage konfigurieren und parametrieren. Dieser Blogbeitrag unterstützt Sie bei der Offline-Parametrierung von IO-Link-Geräten mit PACTware.
RFID in explosionsgefährdeten Bereichen: drei Beispiele aus dem Feld
Erhalten Sie in diesem Blogartikel Einblicke in drei Applikationsbeispiele, die Ihnen den erfolgreichen und sicheren Einsatz von RFID in explosionsgefährdeten Bereichen näherbringen.
So dekodieren Sie RFID-Transponder (HF)
RFID-Schreib-/Leseköpfe von Pepperl+Fuchs können alle RFID-Transponder lesen, die den internationalen Normen ISO/IEC 15693 und ISO/IEC 18000-3 entsprechen. In diesem Blog-Artikel erklären wir, wie Sie HF-RFID-Transponder dekodieren können, um Ihr HF-RFID-System zu konfigurieren.
Condition Monitoring und Predictive Maintenance mit IO-Link-Drehgeber
Mit dem ENA**TL-**IO-Link hat Pepperl+Fuchs als einer der ersten Hersteller einen Absolutwert-Drehgeber mit IO-Link-Schnittstelle auf den Markt gebracht. Erfahren Sie, wie Sie dank IO-Link von einer einfachen Konfiguration und Integration profitieren und gleichzeitig auf kosteneffiziente Weise den Zustand Ihrer Anlagen überwachen können.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.