Your automation, our passion.

Kategorien

Kategorien

Industrielle Sensoren

Erfahren Sie mehr über industrielle Sensorik von Pepperl+Fuchs und die unterschiedlichen Sensorprinzipien für die Automatisierung Ihrer Anlage. Wir gehen auf die jeweiligen Vorteile in verschiedenen Einsatzbereichen ein und unterstützen Sie so bei der Auswahl des passenden Sensors, Identifikations- oder Positioniersystems. Tauchen Sie ein in die Welt der Sensoren, der industriellen Kommunikation und die Integration in Ihre Anlage.

Industrielle Sensoren

Erfahren Sie mehr über industrielle Sensorik von Pepperl+Fuchs und die unterschiedlichen Sensorprinzipien für die Automatisierung Ihrer Anlage. Wir gehen auf die jeweiligen Vorteile in verschiedenen Einsatzbereichen ein und unterstützen Sie so bei der Auswahl des passenden Sensors, Identifikations- oder Positioniersystems. Tauchen Sie ein in die Welt der Sensoren, der industriellen Kommunikation und die Integration in Ihre Anlage.

Zuverlässige lineare Wegmessung mit Seilzügen

Die modularen Seilzug-Drehgeber von Pepperl+Fuchs meistern eine Vielzahl von Herausforderungen, in denen andere Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Welche Seilzüge für welche Anwendungen die passenden sind, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.

Von |März 31, 2021|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Ladungssicherung auf fahrerlosen Transportsystemen und autonomen mobilen Robotern

Das Aufnehmen, Sichern und sichere Transportieren von Ladung ist die wichtigste Aufgabe jedes fahrerlosen Transportsystems (FTS) oder autonomen mobilen Roboters (AMR). Ob Metallregale, Container oder Paletten: In diesem Artikel erfahren Sie, welche Sensorik sich für welche Transportgüter am besten eignet.

Von |Dezember 2, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Autonome mobile Roboter zuverlässig unterwegs bei transparenten Umgebungen

Autonome mobile Roboter (AMR) verwenden in der Regel LiDAR-Sensoren für die Erkennung von Objekten. Dies kann jedoch zu Herausforderungen führen, wenn diese von transparenten Materialien wie Glas umgeben sind. Ultraschallsensoren lösen diese besonders komplexen Aufgaben.

Von |November 4, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Negative Hindernisse umfahren mit dem 3-D-LiDAR-Sensor R2300

Mit seinen vier Scanebenen ermöglicht der 3-D-LiDAR-Sensor R2300 ein zuverlässiges Navigieren von mobilen Robotern und fahrerlosen Transportfahrzeugen – selbst in schwierigen Umgebungen mit negativen Hindernissen.

Von |Oktober 16, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

DataMatrix-Positioniersystem PXV versus PCV – Was sind die Unterschiede?

Pepperl+Fuchs bringt eine neue Generation von DataMatrix-Positioniersystemen zur Absolutpositionierung auf den Markt – die PXV Serie. Wie unterscheidet sich die innovative Weiterentwicklung vom bewährten Absolut-Positioniersystem PCV?

Von |Juli 28, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Grundlagenwissen|

3 Faktoren, die bei der Doppelbogenerkennung zu berücksichtigen sind

Ultraschallsensoren zur Doppelbogenerkennung überwachen die Materialschichten während der Materialzuführung an der Maschine. Die Ultraschalltechnologie detektiert dabei zuverlässig, unabhängig von Form, Farbe und Material, dass nur ein Materialbogen in die Maschine eingezogen wird und verhindert so Produktionsfehler. Während für über 90 % aller Materialien die Standardeinstellungen der Pepperl+Fuchs Doppelbogen-Sensoren passen, ist es dennoch wichtig, die folgenden drei Faktoren zu berücksichtigen ...

Von |Februar 12, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren|

Drei Ultraschallsensoren für zuverlässige Füllstandsmessung

Um Anlagenschäden und Ausfallzeiten zu vermeiden, erfordern Lagertanks und Silos in vielen verschiedenen Branchen Überlaufsicherung und kontinuierliche Füllstandsmessung. Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs stellen hierfür eine ausgezeichnete Lösung dar, da sie sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe unabhängig von Ihrem Lagerort gleichermaßen zuverlässig detektieren.

Von |Oktober 31, 2019|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

So richten Sie die Sensorfläche des induktiven Näherungsschalters VariKont aus

Die induktiven Sensoren der Serie VariKont sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. In diesem Blogbeitrag erklären wir, wie Sie die Sensorfläche je nach Bauform schnell und einfach ausrichten.

Von |September 3, 2019|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Kann Ultraschalltechnologie zur Etikettenerkennung eingesetzt werden?

Ultraschall-Doppelbogensensoren sorgen für kontinuierliche, fehlerfreie Prozesse in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Beispielsweise bei Anwendungen, in denen nicht mehr als eine Materialschicht in eine Maschine eingebracht werden soll. Im folgenden Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie die Technologie der Doppelbogenkontrolle auch bei der Etikettenerkennung eingesetzt werden kann …

Von |Juli 3, 2019|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Nach oben