Grundlagenwissen
Pepperl+Fuchs bietet ein großes Portfolio an Geräten, Lösungen und Technologien für verschiedenste industrielle Anwendungen und den Explosionsschutz Ihrer Anlage. Doch haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was sich eigentlich hinter bestimmten Technologien verbirgt oder wie sich einzelne Produkte voneinander unterscheiden? Unter der Rubrik Grundlagenwissen beantworten wir allgemeine Fragen, geben Tipps und Hilfestellung zu Pepperl+Fuchs Technologien und Produkten.

Grundlagenwissen
Pepperl+Fuchs bietet ein großes Portfolio an Geräten, Lösungen und Technologien für verschiedenste industrielle Anwendungen und den Explosionsschutz Ihrer Anlage. Doch haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was sich eigentlich hinter bestimmten Technologien verbirgt oder wie sich einzelne Produkte voneinander unterscheiden? Unter der Rubrik Grundlagenwissen beantworten wir allgemeine Fragen, geben Tipps und Hilfestellung zu Pepperl+Fuchs Technologien und Produkten.

DataMatrix-Positioniersystem PXV versus PCV – Was sind die Unterschiede?
Pepperl+Fuchs bringt eine neue Generation von DataMatrix-Positioniersystemen zur Absolutpositionierung auf den Markt – die PXV Serie. Wie unterscheidet sich die innovative Weiterentwicklung vom bewährten Absolut-Positioniersystem PCV?
Was ist Industrie 4.0?
Was ist eigentlich Industrie 4.0? In diesem Blogbeitrag geben wir einen kurzen Überblick über die Entwicklung der industriellen Revolution und was Pepperl+Fuchs unter Industrie 4.0 versteht.
Wie ist ein Typenschlüssel von Pepperl+Fuchs aufgebaut?
Unser Produktportfolio aus tausenden von Sensoren umfasst unter anderem induktive, kapazitive, Magnetfeld- und Ultraschallsensoren sowie Sensoren für Spezialanwendungen. Damit Sie den richtigen Sensor für Ihre Anwendungen finden, erklären wir Ihnen im Folgenden, wie sich der Typenschlüssel von Pepperl+Fuchs zusammensetzt.
Was sind die Unterschiede zwischen dem K-System und H-System?
Für die sichere Übermittelung von Signalen zwischen Feld- und Steuerungsebene stellt Pepperl+Fuchs mit dem K-System und dem H-System zwei umfangreiche Produktfamilien zur Verfügung. Der folgende Beitrag erläutert die Unterschiede und Vorteile dieser beiden Systeme und beantwortet die Frage, für wen das jeweilige System am besten geeignet ist.
Was sind industrielle Thin Clients? Teil 2/2 – Die Vorteile
Über das letzte Jahrzehnt sind Thin Clients immer bekannter in der Prozessautomation und bei industriellen Anwendungen geworden. Insbesondere durch den Trend zur Virtualisierung repräsentieren Thin Clients eine starke und kosteneffiziente Technologie. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag mehr über die Vorteile von Thin Clients.
Was sind industrielle Thin Clients? Teil 1/2 – Die Funktionsweise
Explosive Atmosphäre, raue Umgebungen, extreme Temperaturen – die Prozessindustrie stellt besondere Anforderungen an Mensch und Technik. Das gilt auch für sogenannte Thin Clients, wie man sie aus Büroanwendungen kennt. Im Gegensatz zu klassischen PCs werden bei Thin Clients Anwendungen nicht lokal, sondern auf entfernten Servern ausgeführt, und lediglich die Bildinformationen und Eingaben über das Netzwerk übertragen.
Ultraschallsensor FAQ: Synchronbetrieb und Gleichtaktbetrieb
In diesem Blogbeitrag erklären wir, was bei der Installation von mehreren Ultraschallsensoren beachtet werden muss und wie man mit Synchronbetrieb potenziellen Fehlschaltungen vorbeugt.
Ultraschallsensor FAQ: Tipps zur Montage von Ultraschallsensoren
Damit es bei der Montage von Ultraschallsensoren nicht zu falschen Messergebnissen in Ihrer Anlage kommt, beantworten wir häufig gestellte Kundenfragen.
Ultraschallsensor FAQ: Reichweite und Genauigkeit
Für die richtige Auswahl eines Ultraschallsensors muss geklärt werden, welche Faktoren auf die Reichweite und Genauigkeit von Ultraschallsensoren wirken und mit welchen Mitteln sich fehlerhafte Messungen bereinigen lassen.
Fünf hilfreiche Tools für die Sensorverkabelung
Flexibilität ist ein entscheidender Faktor in der Automatisierungstechnik: Maschinen und Anlagen müssen termingerecht in Betrieb genommen werden, Umstellungen an einer Fertigungslinie oder Wartungsfälle so schnell wie möglich abgehandelt werden. Diese fünf Tools helfen Ihnen bei der schnellen und einfachen Handhabung von Sensor- und Aktor-Verkabelungen im industriellen Umfeld.
Ultraschallsensor FAQ: Außeneinflüsse auf die Sensorik
Wie beeinflussen Temperatur, Regen oder andere Außeneinflüsse die Leistungsfähigkeit von Ultraschallsensoren? Lesen Sie im folgenden Blog, wie Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs mit extremen Bedingungen umgehen.
Ultraschallsensor FAQ: Unterschiede zwischen Reflexionstaster, Reflexionsschranke und Einwegschranke
Durch entsprechenden Aufbau und Konfiguration lassen sich bei Ultraschallsensoren mit Schaltausgang verschiedene Betriebsarten erreichen. Erfahren Sie in diesem Blog-Artikel mehr über die Funktionsweise von Reflexionstaster, Reflexionsschranke und Ultraschall-Einwegschranke.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.