Von |November 19, 2026|Kategorien: Anwendungen, Industrielle Sensoren|

Wie Sie mit der Industrie-Tablet-Serie Tab-IND und modularem Zubehör Ihre Arbeitsprozesse flexibel gestalten

Inhalt dieses Beitrags

Das Wichtigste in Kürze
  • Das modulare Zubehörkonzept des Industrie-Tablets Tab-IND ermöglicht individuelle Lösungen für unterschiedlichste Einsatzszenarien in Logistik und Produktion.
  • Mit Scanner Frame, SmartBack-Erweiterungen, Dockinglösungen, Halterungen und Tragesystemen lässt sich das Tablet flexibel für mobile, stationäre und fahrzeuggebundene Anwendungen konfigurieren.
  • Unternehmen können eine einheitliche Geräteplattform einsetzen und sie an wechselnde Anforderungen und Arbeitsprozesse anpassen.
  • Das vereinfacht die Integration, erhöht die Geräteverfügbarkeit und unterstützt effiziente digitale Prozesse.

Industrielle Arbeitsabläufe stellen je nach Einsatzbereich unterschiedliche Anforderungen an mobile Endgeräte. In der Logistik sind eine schnelle Barcodeerfassung und die lückenlose Dokumentation von Materialbewegungen entscheidend. In der Produktion unterstützen mobile Geräte Mitarbeitende bei Montage, Materialbereitstellung und Qualitätssicherung und ermöglichen den direkten Zugriff auf digitale Arbeitsanweisungen und Fertigungsinformationen.

Das Industrie-Tablet Tab-IND von Pepperl+Fuchs bildet hierfür eine zentrale, flexibel erweiterbare Plattform. Es ist in 8- und 10-Zoll-Ausführung sowie mit Android- oder Windows-Betriebssystem erhältlich und lässt sich mit passendem Zubehör gezielt an mobile, stationäre oder fahrzeuggebundene Arbeitsprozesse anpassen. Scanner Frames, SmartBacks, Dockinglösungen, Halterungen und Tragesysteme erweitern das Tablet entsprechend der jeweiligen Anwendung. Über die rückseitige SmartBack-Schnittstelle lässt sich das Tab-IND um zusätzliche Funktionen ergänzen, etwa durch eine Akku-Erweiterung oder einen VESA-Adapter. So entsteht eine durchgängige Geräteplattform, die wechselnde Anforderungen abdeckt, den Integrationsaufwand reduziert und digitale Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt.

Welches Zubehör für das Tab-IND verfügbar ist und wie es sich in unterschiedlichen Anwendungen einsetzen lässt, zeigen wir Ihnen in diesem Blogbeitrag.

overview of the accessories for Tab-IND industrial tablet

„Scan and Track“ mit dem Scanner Frame

Bei der Kommissionierung, im Wareneingang, bei der Materialbereitstellung oder in der Fertigung müssen Barcodes schnell erfasst und Informationen unmittelbar dem jeweiligen Auftrag zugeordnet werden. Zusammen mit dem Scanner Frame, einem speziell für das Tablet entwickelten Rahmen mit Scanfunktion, wird das Tab-IND zum Hochleistungs-Barcodescanner, mit dem sich Barcodes direkt am Tablet erfassen und über die eingesetzte Anwendung dem jeweiligen Auftrag zuordnen lassen.
Typische Anwendungen sind das Scannen von Kartons, Kunststoffbehältern oder Bauteilen sowie die digitale Bestätigung von Picking-Listen, Fertigungs- und Versandaufträgen.

Mögliche Einsatzbereiche:

 

  • Kommissionierung
  • Wareneingang
  • Materialbereitstellung
  • Fertigung und Montage
  • Werkzeugausgabe
  • Qualitätskontrolle
  • Versand und Frachtabfertigung

Rugged Frame für den Einsatz im anspruchsvollen Umfeld

In Produktion und Logistik lassen sich Stöße und Stürze nicht immer vermeiden. Als robuster Schutzrahmen erhöht der Rugged Frame zusätzlich die Fallfestigkeit des 10-Zoll-Tablets auf bis zu 1,8 Meter und trägt dazu bei, dass das Tab-IND solche Ereignisse unbeschadet übersteht.

Das Industrie-Tablet Tab-IND wird im Außenbereich von einem mobilen Mitarbeiter mit Handschuhen bedient.

Sicher montiert mit dem VESA-75-SmartBack-Adapter

Das Tab-IND lässt sich nicht nur mobil, sondern auch stationär oder in Fahrzeugen einsetzen. Mit dem VESA-75-SmartBack-Adapter befestigen Sie das Tablet an geeigneten Halterungen, etwa an Maschinen, Wänden oder in Fahrzeugen. Die integrierte Stromversorgung und der USB-Anschluss erleichtern die Einbindung in die jeweilige Infrastruktur. So wird das mobile Tablet bei Bedarf zu einem fest integrierten Bedien- und Informationsgerät.

Vorteile des VESA-75-SmartBack-Adapters:

 

  • Sichere Integration in stationäre Anwendungen gemäß VESA-75-Standard
  • Montage an Maschinen und Arbeitsplätzen
  • Geeignet für Fahrzeuganwendungen
  • Nutzung standardisierter VESA-75
  • Befestigungsmöglichkeiten
  • Flexible Verbindung zwischen mobiler und fest installierter Nutzung

Mit der Dockingstation vom mobilen Tablet zum stationären Arbeitsplatz

Mit der Dockingstation wird das Tab-IND Teil einer stationären Arbeitsumgebung. Damit stehen an Produktionsarbeitsplätzen, Leitständen oder Logistikstationen zusätzliche I/O-Schnittstellen und Ladefunktionen zur Verfügung. So kann das Tablet flexibel mobil genutzt oder in eine feste Infrastruktur eingebunden werden, ohne das Endgerät wechseln zu müssen. Auch für Konfigurationen mit Scanner Frame ist eine passende Dockinglösung erhältlich.

Schultergurt und Handschlaufe für mehr Bewegungsfreiheit

Ob Materialversorgung, Qualitätsprüfung oder Kommissionierung: Der Schultergurt macht das Tab-IND zum praktischen Begleiter im Arbeitsalltag. Das Tablet ist jederzeit griffbereit, während die Hände für andere Aufgaben frei bleiben. Die Handschlaufe ermöglicht zusätzlich eine sichere Einhandbedienung und erleichtert den schnellen Zugriff auf digitale Informationen.

Typische Einsatzbereiche:

 

  • Fertigung und Montage
  • Materialversorgung
  • Qualitätsprüfung
  • Kommissionierung
  • Inventur

Lange einsatzbereit mit Zusatzakku und Ladelösungen

Mit dem SmartBack-basierten Lithium-Ionen-Batterie-Pack lässt sich die Betriebszeit des Tab-IND 10 um bis zu 75 % verlängern. Einzel- und Mehrfachladestationen sowie Ersatzakkus sorgen dafür, dass die Geräte auch bei langen Einsatzzeiten und im Schichtbetrieb planbar bereitstehen.

Scanner, Kamera und Light Bar für das Tab-IND 15

Auch das Tab-IND 15 lässt sich mit optionalem Zubehör gezielt für stationäre Arbeitsprozesse erweitern. Das Scanner-Modul ermöglicht die direkte Barcode-Erfassung am Terminal, etwa zur Identifikation von Bauteilen oder Materialbehältern. Das Kamera-Modul unterstützt die visuelle Dokumentation, beispielsweise bei Qualitätsprüfungen. Mit der Light Bar sind Statusinformationen durch farbige Lichtsignale auch aus größerer Entfernung sichtbar. So lassen sich Datenerfassung, Dokumentation und Statusanzeige an einem Arbeitsplatz zusammenführen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren