Von |Dezember 2, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Ladungssicherung auf fahrerlosen Transportsystemen und autonomen mobilen Robotern

Inhalt dieses Beitrags

Ladungssicherung auf fahrerlosen Transportsystemen und autonomen mobilen Robotern

Das Aufnehmen, Sichern und sichere Transportieren von Ladung ist die wichtigste Aufgabe jedes fahrerlosen Transportsystems (FTS) oder autonomen mobilen Roboters (AMR). Um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern, bedarf es entsprechender Sensorik für unterschiedliche Transportgüter. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag, welche Sensoren für welche Arten von Ladungen am besten geeignet sind.

Sicherung von Metallgestellen oder -regalen

Wenn Ihr FTS oder AMR Metallregale aufnehmen und transportieren soll, ist die Verwendung induktiver Sensoren die einfachste Möglichkeit, um sicherzustellen, dass sich das Metallgestell in der richtigen Position darüber befindet. Induktive Sensoren können Eisen- und Nichteisenmetalle wie Aluminium erfassen. Die Reichweite eines induktiven Sensors ist im Allgemeinen kleiner als die anderer Erfassungsmethoden – sie liegt unter 100 Millimeter. Der kleine Erfassungsbereich und die Erkennung von ausschließlich Metall tragen dazu bei, dass sich das FTS bzw. der AMR in der richtigen Position befindet und die Ladung sicher aufnimmt. Mit Zertifizierungen bis SIL 2/PL d sorgen induktive Safety-Sensoren für sichere Prozessabläufe.

induktive Sicherheitssensoren
securing-cargo_inductive-safety-sensors

Sicheres Aufnehmen und Transportieren von metallischen Ladungen mit induktiven Sicherheitssensoren.

Sicherung von Kisten, Behältern und Containern

Für die Erkennung von Kisten, Behältern, Gitterboxen und Containern eignen sich Ultraschallsensoren sehr gut. Sie senden eine Schallkeule mit weitem Erkennungsbereich aus und erkennen Objekte farb- und materialunabhängig. Ultraschallsensoren können Objekte genau erfassen, unabhängig davon, ob es sich um einen schwarzen, reflektierenden, gläsernen oder einen geschlitzten Behälter handelt, wobei andere Sensoren an ihre Grenzen stoßen.

Sicherung von Paletten

Die Sicherung einer Palette stellt eine größere Herausforderung dar als die eines Kartons oder Regals. Ob fahrerloses Transportfahrzeug oder Lastenaufnahmegerät am automatischen Hochregallager – es muss die Palette nicht nur erkennen, sondern in den meisten Fällen auch in der Lage sein, die Gabeln in die Einfahrtaschen an der Unterseite der Palette zu navigieren. Eine Methode besteht darin, Ultraschallsensoren an der Unterseite des FTS zu montieren, um die Einfahrtaschen zu detektieren. Die Sensoren können die Gabeln leiten, sobald sie sich in der Nähe der Einfahrtaschen befinden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines 3-D-LiDAR-Sensors wie des R2300. Der Mehrlagenscanner ermöglicht eine Erfassung über vier Scanebenen, wodurch die Navigation zu den Einfahrtaschen erleichtert und gleichzeitig die Dimension der Ladung ermittelt wird.

Ladungssicherung mit dem 3-D-LiDAR-Sensor R2300
securing-cargo_R2300

Der 3-D-LiDAR-Sensor R2300 mit seiner hochauflösenden Erfassung über vier Scanebenen ermöglicht das sichere Aufnehmen von Paletten.

Ihr Ladungstyp wurde hier nicht aufgeführt?

Benötigen Sie weitere Unterstützung bei der Entscheidung über die richtige Sensorik zur Erkennung Ihrer Transportgüter? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren