So richten Sie die Sensorfläche des induktiven Näherungsschalters VariKont aus
Inhalt dieses Beitrags
So richten Sie die Sensorfläche des induktiven Näherungsschalters VariKont aus
Die induktiven Sensoren der Baureihe VariKont sind ideal geeignet, um metallische Objekte berührungsfrei zu erfassen. Deshalb kommen die Näherungsschalter in industriellen Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. In diesem Blogartikel erfahren Sie, wie Sie die Sensorfläche des VariKont korrekt ausrichten.
Das Funktionsprinzip des induktiven Näherungsschalters
Mechanische Grenzwertschalter erkennen Objektanwesenheit/-position, indem sie ein Zielobjekt unmittelbar berühren. Jedoch kann diese Berührung zu Verschleiß an den mechanischen Teilen des Grenzwertschalters und zu Zuverlässigkeitsproblemen bei der Objekterkennung führen. Deshalb setzen viele Anwender auf induktive Näherungsschalter wie den VariKont, der metallische Objekte berührungslos erfasst und für den Einsatz in Fertigungs- und Förderstrecken in den verschiedensten Branchen konzipiert ist. Kunden bevorzugen diesen Näherungsschalter von Pepperl+Fuchs aufgrund seiner Robustheit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit.
Unterschiedliche Bauformen verfügbar
Die Sensoren der Reihe VariKont sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die U2-Bauform mit Kabeleinführung verfügt über Schraubklemmen für den Drahtanschluss, wohingegen die L2-Bauform mit einem Standardschnellanschluss M12 ausgestattet ist. Damit der Austausch vereinfacht wird, verfügen sowohl die Bauform U2 als auch die Bauform L über einen drehbaren Sensorkopf und das gleiche Montagemuster. Um den Kopf zu drehen, ist jedoch an jedem Sensor ein anderes Verfahren erforderlich.
So richten Sie die Sensorfläche des VariKont U2 aus
Lösen Sie die beiden Schrauben an der oberen Seite des Sensors.
Um den Sensorkopf zu lösen, schrauben Sie anschließend die beiden Schrauben ab. Hinweis: Die beiden Schrauben sind mit einem Verriegelungswürfel verbunden. Um den Sensorkopf zu entfernen, müssen die Schrauben abgeschraubt werden.
Halten Sie den Sensor fest und ziehen Sie den Sensorkopf nach oben aus dem Gehäuse heraus. Damit die Schrauben in der abgeschraubten Position bleiben, kann es einfacher sein, den Sensor seitlich oder auf dem Kopf zu halten.
Wenn der Kopf richtig gelöst worden ist, sollte er so aussehen.
Drehen Sie anschließend die Messfläche um bis zu 90 Grad.
Nachdem der Sensor gedreht ist, sollte er so aussehen. Setzen Sie den Sensorkopf in der benötigten Richtung wieder in das Gehäuse ein, indem Sie ihn einstecken und nach unten drücken. Beide Schrauben müssen abgeschraubt werden.
So richten Sie die Sensorfläche des VariKont L aus
Entriegeln Sie den Schnellspannhebel an der Montageplatte, damit der Sensor eingestellt werden kann.
Entfernen Sie den Sensor von der Montageplatte.
Halten Sie den Sensor am Steckverbinder fest.
Drehen Sie die Sensorfläche um 90 Grad.
Sobald die Sensorfläche gedreht ist, befestigen Sie den Sensor wieder an der Montageplatte mit der Sensorfläche in der benötigten Ausrichtung.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.