Ultraschallsensor FAQ: Unterschiede zwischen Reflexionstaster, Reflexionsschranke und Einwegschranke
Inhalt dieses Beitrags
Ultraschallsensor FAQ: Unterschiede zwischen Reflexionstaster, Reflexionsschranke und Einwegschranke
Durch entsprechenden Aufbau und Konfiguration lassen sich bei Ultraschallsensoren mit Schaltausgang verschiedene Betriebsarten erreichen. Erfahren Sie in diesem Blog-Artikel mehr über die Funktionsweise von Reflexionstaster, Reflexionsschranke und Ultraschall-Einwegschranke.
1. Was sind die Unterschiede zwischen einem Reflexionstaster, einer Reflexionsschranke und einer Einwegschranke?
Beim Reflexionstaster wird der Ultraschallwandler als Sender und Empfänger verwendet und befindet sich meist zusammen mit der Auswerteelektronik in einem gemeinsamen Gehäuse. Der Reflexionstaster benötigt eine Reflexion (Echo) der ausgesandten Schallwellen vom Objekt zurück zum Ultraschallsensor. Sobald sich ein Objekt im Schaltbereich des Sensors befindet, wird der Abstand zum Objekt bestimmt bzw. ein Schaltvorgang ausgelöst.
Bei der Reflexionsschranke wird der Ultraschallwandler ebenfalls als Sender und Empfänger verwendet. Im Unterschied zum Reflexionstaster wird das Ultraschallsignal jedoch ständig von einem fest installierten Reflektor – dem Referenzreflektor – reflektiert. Beispielsweise kann eine Platte aus Metall oder Kunststoff oder ein Hintergrund (z. B. Wand, Förderband, Fußboden) als Reflektor dienen. Beim Betrieb als Reflexionsschranke werden Objekte zwischen Ultraschallsensor und Reflektor in jeglicher Orientierung (also auch z. B. schräg stehende Objekte, die den Schall wegreflektieren) erkannt.
Bei der Ultraschall-Einwegschranke werden zwei Ultraschallwandler eingesetzt, von denen ein Wandler als Sender, der andere als Empfänger arbeitet. Dabei befindet sich die Auswerteelektronik mit den Schaltausgängen im Empfänger. Für einen optimalen Einsatz werden die Ultraschallsensoren exakt gegenüberliegend auf eine Achse montiert. Sobald ein Objekt die Schallstrecke unterbricht, ändert der Schaltausgang des Ultraschallsensors seinen Zustand. Für unterschiedliche Abstände von Sender und Empfänger bzw. unterschiedliche Objektgrößen lässt sich die Empfindlichkeit des Empfängers per Teach-In oder Potenziometer in der Regel einstellen.

Füllstandsmessung in einem Tank unter Zuhilfenahme eines Ultraschallsensors als Reflexionstaster.
2. Für welche Anwendungsbereiche sind Reflexionstaster, Reflexionsschranken und Einwegschranken geeignet?
Der Reflexionstaster ist besonders geeignet für den Anwendungsbereich der Füllstandsmessung, da sich Füllstände in einem Tank oder Silo üblicherweise verhältnismäßig langsam ändern. Die Schaltfrequenz bzw. der nötige Ansprechverzug ist somit deutlich geringer als bei der Objektdetektion in der Betriebsart „Einwegschranke“.
Reflexionsschranken können hervorragend bei Objekten eingesetzt werden, die keine zuverlässig schall-reflektierende Oberfläche bieten, wie etwa schräg stehenden oder schallabsorbierenden Flächen. Auch das Problem einer Blindzone wird in dieser Betriebsart umgangen.
Außerdem verdoppelt sich die Reichweite und es wird eine zuverlässige Erkennung von Objekten bei deutlich größeren Sensorabständen möglich. Da kein ständiges Umschalten zwischen Sende- und Empfangsbetrieb nötig ist, ergibt sich ein deutlich schnelleres Ansprechverhalten, also eine deutlich höhere Schaltfrequenz. Eine Zählung von vorbeifahrenden Flaschen erfordert beispielsweise eine sehr hohe Schaltfrequenz. Ultraschallsensoren, die als Einwegschranke betrieben werden, bieten hierfür eine geeignete Lösung.

Verlässliche Erfassung eines schräg stehenden Objekts auf einem Transportband durch den als Reflexionsschranke betriebenen Ultraschallsensor.
3. Können Objekte beliebig in den Radius der Schallkeule eintreten?
Die zu erkennenden Objekte können von jeder beliebigen Seite in die Schallkeule eintreten. Die zu erwartenden Schaltpunkte lassen sich anhand der in den Datenblättern angegebenen Reichweiten und Ansprechkurven ermitteln. Zu beachten ist, dass die im Datenblatt gezeigte Ansprechkurve für Raumtemperatur gilt und sich in ihrem Durchmesser über Temperatur verändert. Die damit einhergehenden Abweichungen im Ansprechverhalten des Sensors sind bei einem radialen Eintritt des Objekts in die Schallkeule ggf. zu berücksichtigen.
Schauen Sie sich die Funktion von Ultraschallsensoren in unserer Animation genauer an:
Kostenloser PDF-Download
Weitere Informationen
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.