RFID
RFID ist eine seit vielen Jahre etablierte Technologie, die absolut zuverlässige und transparente Prozesse bei der Identifikation, Datenerfassung und Datenübertragung ermöglicht. Erfahren Sie alles über die Vorteile von RFID, Anwendungen und die Systemintegration. Sie wollen RFID im Ex-Bereich nutzen oder mit IO-Link koppeln – wie das geht, erfahren Sie im Pepperl+Fuchs Blog.

RFID
RFID ist eine seit vielen Jahre etablierte Technologie, die absolut zuverlässige und transparente Prozesse bei der Identifikation, Datenerfassung und Datenübertragung ermöglicht. Erfahren Sie alles über die Vorteile von RFID, Anwendungen und die Systemintegration. Sie wollen RFID im Ex-Bereich nutzen oder mit IO-Link koppeln – wie das geht, erfahren Sie im Pepperl+Fuchs Blog.

Die Bedeutung von RFID in der Bergbauindustrie
Die RFID-Technologie spielt in der Bergbauindustrie eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Effizienz, der Arbeitssicherheit und der betrieblichen Leistung. Erfahren Sie, welche RFID-Systeme in der anspruchsvollen Umgebung des Bergbaus eingesetzt werden.
LF, HF, UHF – Wählen Sie den passenden RFID-Frequenzbereich für Ihre Anwendung
LF, HF oder UHF RFID? – Erfahren Sie, welches der passende RFID-Frequenzbereich für Ihre Anwendung ist. Ob in Mautsystemen, als Warenetikett, Diebstahlsicherung oder zum Kennzeichnen und Tracken von Assets in Produktions- und Logistikabläufen, die berührungslose Identifikationstechnologie RFID ist allgegenwärtig.
RFID in explosionsgefährdeten Bereichen: drei Beispiele aus dem Feld
Erhalten Sie in diesem Blogartikel Einblicke in drei Applikationsbeispiele, die Ihnen den erfolgreichen und sicheren Einsatz von RFID in explosionsgefährdeten Bereichen näherbringen.
So dekodieren Sie RFID-Transponder (HF)
RFID-Schreib-/Leseköpfe von Pepperl+Fuchs können alle RFID-Transponder lesen, die den internationalen Normen ISO/IEC 15693 und ISO/IEC 18000-3 entsprechen. In diesem Blog-Artikel erklären wir, wie Sie HF-RFID-Transponder dekodieren können, um Ihr HF-RFID-System zu konfigurieren.
So erleichtert RFID mit IO-Link den Maschinenzugang
Für die Zugangskontrolle und Bedienung von Maschinen und Anlagen ist die Nutzung von RFID längst nichts Neues. Je nach Anwendung kommen dabei unterschiedliche Frequenzbereiche in Frage (LF, HF oder UHF). In letzter Zeit zeigt sich jedoch ein Trend, dass vermehrt HF-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link für genau diese Applikationen genutzt werden. In diesem Blogbeitrag schauen wir uns das Thema etwas genauer an und zeigen Ihnen mögliche Anwendungsfälle.
RFID trifft FTF – drei Beispiele für den Praxiseinsatz
Intelligent eingesetzt, kann RFID zahlreiche Aufgaben am fahrerlosen Transportsystem (FTF) erfüllen – drei mögliche Varianten stellen wir Ihnen in diesem Blog-Artikel vor.
Fünf Gründe für den Einsatz von RFID in der fleischverarbeitenden Industrie
Möchten Sie die interne Lebensmittelnachverfolgbarkeit in einem fleischverarbeitenden Betrieb etablieren, stehen Sie einer Reihe von Herausforderungen gegenüber: Vielfältige Prozesse, raue Umgebungsbedingungen, Hygieneanforderungen und verschiedene Transportwege verlangen nach einer flexiblen und gleichzeitig zuverlässigen Technologie. Industrielles RFID bietet hierfür eine Lösung und darüber hinaus, je nach Applikation, weitere zusätzliche Vorteile.
Zehn Applikationsbeispiele für RFID in der industriellen Automation
RFID zählt zu den vielseitigsten Technologien in der industriellen Automation. An welche Branche Sie auch denken mögen – mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dort RFID eingesetzt. Wir haben zehn RFID-Applikationen zusammengestellt, die Ihnen Ideen für mögliche Anwendungen geben und die Vorteile dieser Identifikationstechnologie aufzeigen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema RFID (Teil 4): RFID-Transponder
RFID-Transponder (auch bekannt als „RFID-Tags“) speichern zu einem bestimmten Objekt oder Behälter zugehörige Informationen. Die Größe eines solchen RFID-Transponders kann von einem Streichholzkopf bis zu den Ausmaßen eines Backsteins reichen. Während bestimmte Transponder als eine simple, zuordenbare ID für ein Objekt genutzt werden, sind andere in der Lage, eine große Bandbreite verschiedener Informationen zu einem Objekt aufzunehmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema RFID (Teil 3): Frequenzen
Um den berührungslosen Datenaustausch über ein RFID-System zu ermöglichen, kommen Funkwellen als Kommunikationsmittel zum Einsatz. In Abhängigkeit von der jeweiligen Applikation nutzen RFID-Systeme verschiedene Frequenzbereiche. Generell bewegt sich die Kommunikation in den sogenannten ISM-Bändern („Industrial, Scientific, and Medical Band“), um Interferenzen von Funksystemen zu vermeiden und einen verlässlichen Informationsaustausch zu ermöglichen. Üblicherweise nutzen passive RFID-Systeme entweder Niederfrequenz (LF), Hochfrequenz (HF) oder Ultrahochfrequenz (UHF).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema RFID (Teil 2): RFID-Leser
Ein RFID-Leser ist ein aktives Gerät, das Funkwellen nutzt, um auf einem RFID-Transponder gespeicherte Informationen berührungslos auszulesen. Die meisten dieser Leseeinheiten sind zusätzlich auch in der Lage, diese Transponder zu beschreiben. Ein RFID-Leser beinhaltet üblicherweise einen Mikroprozessor oder einen digitalen Signalprozessor. Darüber hinaus verfügt er über eine interne oder externe Antenne, welche die Informationen des RFID-Transponders abruft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema RFID (Teil 1): Allgemeines
RFID steht für „Radio Frequency Identification“ und bezieht sich auf Technologien, die Funkwellen nutzen, um Objekte oder Personen automatisch zu identifizieren. RFID bedient sich dabei der sogenannten „Luftschnittstelle“, überträgt also elektromagnetische Wellen durch das Medium Luft. Üblicherweise ist eine Seriennummer oder eine andere produkt-/objektbezogene Information („Identifier“) auf einem Mikrochip gespeichert. Dieser Chip ist mit einer Antenne verbunden, die ihm ermöglicht, die für die Identifikation benötigten Informationen an eine Leseeinheit weiterzuleiten.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.