Your automation, our passion.

Kategorien

Kategorien

Anwendungen

Ob Positionieren, Detektieren, Erfassen, Messen, Identifizieren, Navigieren, Datenübertragung oder Fehlerdiagnose mittels Software – wir zeigen Ihnen Lösungen für verschiedene Anwendungen im Bereich der industriellen Sensoren und dem Explosionsschutz. Sie wollen Entfernungen messen, Geräte konfigurieren, den Zustand Ihrer Anlage überwachen oder mit vorausschauender Wartung und Diagnose Anlagenstillstände vermeiden? Wir unterstützen Sie bei Ihrer Anwendung und zeigen Ihnen verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Lösungen.

Anwendungen

Ob Positionieren, Detektieren, Erfassen, Messen, Identifizieren, Navigieren, Datenübertragung oder Fehlerdiagnose mittels Software – wir zeigen Ihnen Lösungen für verschiedene Anwendungen im Bereich der industriellen Sensoren und dem Explosionsschutz. Sie wollen Entfernungen messen, Geräte konfigurieren, den Zustand Ihrer Anlage überwachen oder mit vorausschauender Wartung und Diagnose Anlagenstillstände vermeiden? Wir unterstützen Sie bei Ihrer Anwendung und zeigen Ihnen verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Lösungen.

Ladungssicherung auf fahrerlosen Transportsystemen und autonomen mobilen Robotern

Das Aufnehmen, Sichern und sichere Transportieren von Ladung ist die wichtigste Aufgabe jedes fahrerlosen Transportsystems (FTS) oder autonomen mobilen Roboters (AMR). Ob Metallregale, Container oder Paletten: In diesem Artikel erfahren Sie, welche Sensorik sich für welche Transportgüter am besten eignet.

Von |Dezember 2, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Autonome mobile Roboter zuverlässig unterwegs bei transparenten Umgebungen

Autonome mobile Roboter (AMR) verwenden in der Regel LiDAR-Sensoren für die Erkennung von Objekten. Dies kann jedoch zu Herausforderungen führen, wenn diese von transparenten Materialien wie Glas umgeben sind. Ultraschallsensoren lösen diese besonders komplexen Aufgaben.

Von |November 4, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Negative Hindernisse umfahren mit dem 3-D-LiDAR-Sensor R2300

Mit seinen vier Scanebenen ermöglicht der 3-D-LiDAR-Sensor R2300 ein zuverlässiges Navigieren von mobilen Robotern und fahrerlosen Transportfahrzeugen – selbst in schwierigen Umgebungen mit negativen Hindernissen.

Von |Oktober 16, 2020|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Härtetests für Steckverbindungen von Pepperl+Fuchs

Überall, wo extreme Temperaturen, starke Verunreinigungen, aggressive Stoffe oder mechanische Belastungen vorherrschen, müssen die eingesetzten Steckverbindungen entsprechend robust und widerstandsfähig sein. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, welche Tests unsere Steckverbinder für Mobile-Equipment-Anwendungen in unserem hauseigenen Prüflabor durchlaufen müssen.

Von |Dezember 16, 2019|Kategorien: Anwendungen|

Drei Ultraschallsensoren für zuverlässige Füllstandsmessung

Um Anlagenschäden und Ausfallzeiten zu vermeiden, erfordern Lagertanks und Silos in vielen verschiedenen Branchen Überlaufsicherung und kontinuierliche Füllstandsmessung. Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs stellen hierfür eine ausgezeichnete Lösung dar, da sie sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe unabhängig von Ihrem Lagerort gleichermaßen zuverlässig detektieren.

Von |Oktober 31, 2019|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

So richten Sie die Sensorfläche des induktiven Näherungsschalters VariKont aus

Die induktiven Sensoren der Serie VariKont sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. In diesem Blogbeitrag erklären wir, wie Sie die Sensorfläche je nach Bauform schnell und einfach ausrichten.

Von |September 3, 2019|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

5 Einsatzmöglichkeiten für K-System-Interfacetechnik in Kläranlagen

Die Klärungsprozesse von Abwasser verbrauchen eine große Menge an Strom, vor allem für Pumpleistungen, weshalb Anlagenbetreiber versuchen, ihren Energieverbrauch durch modernste Technik zu optimieren. Hierbei schätzen Experten die Stromeinsparungen durch moderne Trennbarrieren wie das K-System von Pepperl+Fuchs auf bis zu 30 % ein. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen fünf Möglichkeiten, wie das K-System-Portfolio in Kläranlagen eingesetzt werden kann …

Von |August 7, 2019|Kategorien: Explosionsschutz, Anwendungen|

Kann Ultraschalltechnologie zur Etikettenerkennung eingesetzt werden?

Ultraschall-Doppelbogensensoren sorgen für kontinuierliche, fehlerfreie Prozesse in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Beispielsweise bei Anwendungen, in denen nicht mehr als eine Materialschicht in eine Maschine eingebracht werden soll. Im folgenden Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie die Technologie der Doppelbogenkontrolle auch bei der Etikettenerkennung eingesetzt werden kann …

Von |Juli 3, 2019|Kategorien: Industrielle Sensoren, Anwendungen|

Fünf Gründe für den Einsatz von RFID in der fleischverarbeitenden Industrie

Möchten Sie die interne Lebensmittelnachverfolgbarkeit in einem fleischverarbeitenden Betrieb etablieren, stehen Sie einer Reihe von Herausforderungen gegenüber: Vielfältige Prozesse, raue Umgebungsbedingungen, Hygieneanforderungen und verschiedene Transportwege verlangen nach einer flexiblen und gleichzeitig zuverlässigen Technologie. Industrielles RFID bietet hierfür eine Lösung und darüber hinaus, je nach Applikation, weitere zusätzliche Vorteile.

Von |Mai 12, 2016|Kategorien: RFID, Anwendungen|

Zehn Applikationsbeispiele für RFID in der industriellen Automation

RFID zählt zu den vielseitigsten Technologien in der industriellen Automation. An welche Branche Sie auch denken mögen – mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dort RFID eingesetzt. Wir haben zehn RFID-Applikationen zusammengestellt, die Ihnen Ideen für mögliche Anwendungen geben und die Vorteile dieser Identifikationstechnologie aufzeigen.

Von |März 30, 2016|Kategorien: Anwendungen, RFID|

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Nach oben