Die Bedeutung von RFID in der Bergbauindustrie
Inhalt dieses Beitrags
Die Bedeutung von RFID in der Bergbauindustrie
Die Bergbauindustrie setzt auf moderne Technologien, um die Effizienz, die Sicherheit der Arbeiter und die betriebliche Leistung zu verbessern. Ein technologischer Fortschritt ist die Verwendung von RFID (Radio Frequency Identification). In diesem Blogartikel erfahren Sie mehr darüber, wie RFID-Systeme von Pepperl+Fuchs die Verwaltung und Überwachung von Bergbauprozessen effizienter gestalten. Sie ermöglichen nicht nur eine erhöhte Produktivität, sondern auch eine optimierte Bestandskontrolle, verbesserte Sicherheitsmaßnahmen und mehr. Welche RFID-Systeme in den rauen Bedingungen des Bergbaus zum Einsatz kommen, erfahren Sie anhand von zwei Anwendungsbeispielen aus der Praxis.
Die Rolle von RFID im Bergbau
RFID-Systeme bestehen aus Transpondern, RFID-Schreib-/Lesegeräten und einer Auswerteeinheit. Diese Komponenten arbeiten nahtlos zusammen, um Objekte in Echtzeit zu verfolgen und zu identifizieren. Die Schreib-/Lesegeräte erzeugen ein Energiefeld, das die RFID-Transponder aktiviert. Die mit Mikrochips und Antennen ausgestatteten Transponder senden Funksignale aus, die von den RFID-Schreib-/Lesegeräten aufgenommen werden. Diese übertragen die ausgelesenen Daten daraufhin an eine Auswerteeinheit, die die Informationen verarbeitet und an eine Steuerung weiterleitet – so können die Informationen schnell und präzise abgerufen werden. In der Bergbauindustrie wird die RFID-Technologie eingesetzt, um verschiedene Prozesse zu rationalisieren und die Herausforderungen zu überwinden, die mit den herkömmlichen Nachverfolgungsmethoden verbunden sind, wie z. B. die manuelle Dateneingabe, das Scannen von Barcodes, die manuelle Inspektion und Berichterstattung sowie die eingeschränkte Echtzeitsichtbarkeit.

Von Transpondern über RFID-Schreib-/Lesegeräte bis hin zu Auswerteeinheiten: Das umfangreiche RFID-Portfolio von Pepperl+Fuchs deckt sämtliche Anforderungen der Bergbauindustrie ab.
Verbesserung des Asset Managements
Eine der wichtigsten Anwendungen von RFID-Systemen im Bergbausektor ist das Asset Management. Im Bergbau gibt es eine große Anzahl von Maschinen, Fahrzeugen und Ausrüstungen, deren Standort und Nutzung überwacht werden müssen. An den Maschinen angebrachte RFID-Transponder ermöglichen die Verfolgung und Datenerfassung in Echtzeit. Indem die Transponder kontinuierlich Standortdaten liefern, stellen sie sicher, dass jedes Gerät erfasst und effizient genutzt wird. Dies verringert nicht nur das Diebstahlrisiko, sondern optimiert auch die Ressourcenzuweisung. So lässt sich die Ausrüstung effektiv einsetzen, was letztendlich zu Kosteneinsparungen für Bergbauunternehmen führt.
Optimierung der Bestandskontrolle
RFID-Systeme sind entscheidend für die Verbesserung der Bestandskontrolle in der Bergbauindustrie. Durch die Kennzeichnung von Rohstoffen, Fertigprodukten und Ersatzteilen können Bergbauunternehmen genaue Aufzeichnungen über die Lagerbestände führen. Dieser Echtzeit-Einblick in den Bestand ermöglicht eine bessere Planung und verringert die Wahrscheinlichkeit von Produktionsverzögerungen oder -unterbrechungen aufgrund von Materialmangel. Darüber hinaus trägt die RFID-Technologie dazu bei, die mit der manuellen Dateneingabe verbundenen Fehler zu minimieren. Dies sorgt für eine effizientere und fehlerfreie Bestandsverwaltung.
Gewährleistung des Arbeiterschutzes
Der Schutz der Arbeiter ist in jeder industriellen Umgebung von höchster Bedeutung – so auch in der Bergbauindustrie. RFID-Systeme werden eingesetzt, um das Personal in Bergwerken zu identifizieren und so größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Ausgabe von RFID-fähigen ID-Karten an die Arbeiter können Bergbauunternehmen deren Zutritt überwachen und sicherstellen, dass sie sich an die ausgewiesenen Sicherheitszonen halten und gefährliche Bereiche meiden. In einem Notfall ermöglichen RFID-Systeme eine schnelle und genaue Zählung der Personen, was Rettungsmaßnahmen unterstützt und potenzielle Risiken verringert.
Verschlankung von Logistik und Lieferketten
Ein effizientes Logistik- und Lieferkettenmanagement ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Bergbaubetriebs. RFID-Systeme spielen eine Schlüsselrolle bei der Optimierung dieser Prozesse, da sie in Echtzeit Einblick in den Transport von Materialien und Produkten gewähren. Von der Abbaustätte bis zu den Verarbeitungsbetrieben und Vertriebszentren ermöglicht die RFID-Technologie eine präzise Überwachung der Sendungen, wodurch Verzögerungen reduziert und die Effizienz entlang der gesamten Lieferkette verbessert werden.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Die Bergbauindustrie unterliegt strengen Vorschriften zur Gewährleistung von Umweltverträglichkeit und Arbeitsschutz. RFID-Systeme und -Lösungen von Pepperl+Fuchs tragen dazu bei, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, indem sie genaue Daten liefern, die leicht überprüft und verifiziert werden können. Von der Rückverfolgung der Herkunft von Rohstoffen bis zur Überwachung der Abfallentsorgung – die RFID-Technologie hilft Bergbauunternehmen, umfassende Aufzeichnungen zu führen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erleichtern.
Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit
Die Bergbauindustrie entwickelt sich ständig weiter, und die Integration der RFID-Produkte und -Lösungen von Pepperl+Fuchs trägt zu diesem Fortschritt bei. So profitieren sämtliche Abläufe und Prozesse im Bergbau von einem verbesserten Asset Tracking, einer optimierten Bestandskontrolle, einem erhöhten Arbeitsschutz und einer verschlankten Logistik. Indem die RFID-Technologie für effizientere Prozesse sorgt und die Nutzung der Ressourcen optimiert, bringt sie die Bergbauindustrie zugleich auf den Weg der Nachhaltigkeit.
RFID-Systeme im Bergbau – zwei Beispiele aus der Praxis
Die RFID-Systeme, die im Bergbau zum Einsatz kommen, müssen besonders herausfordernden Bedingungen standhalten – von extremen Umgebungstemperaturen bis hin zu Eisenerz und Staub in der Luft. Pepperl+Fuchs bietet hochrobuste und widerstandsfähige RFID-Systeme, die für diese Herausforderungen optimal geeignet sind.
Effizientes Wasserversorgungsmanagement: UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät F192

Sprinkleranlagen im Bergbau werden häufig mit Tankwagen betrieben, die über ein Füllsystem mit Wasser versorgt werden. Ein RFID-System bietet die ideale Lösung, um die Wassermenge auf das Fassungsvermögen anzupassen und gleichzeitig die Nachverfolgbarkeit des Fahrzeugs zu gewährleisten. Dafür wird das robuste UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät F192 eingesetzt. Dank Schutzart IP67 und eines erweiterten Temperaturbereichs ist eine maximale Prozesszuverlässigkeit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen sichergestellt. Das RFID-Schreib-/Lesegerät identifiziert das Fahrzeug über den kostengünstigen UHF-Transponder IUC87-F257-T17-M-FR*, der direkt am Metalltank des Wagens montiert werden kann. Die Messwerte werden über die IDENTControl-Auswerteeinheit weitergeleitet, sodass sich der Wasserzufluss optimal regeln lässt. Für ein zuverlässiges Asset Tracking kann der UHF-Transponder zusätzliche Informationen über das Fahrzeug speichern, wie etwa den Echtzeitstatus oder den Standort.
Zuverlässige Positionierung von Schaufelradrückladern: UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät F190

Bei Schaufelradrückladern muss die Geräteposition auf dem gesamten Lagerplatz überwacht werden, damit eine zuverlässige Einstapelung der Materialien sichergestellt ist. Dafür werden UHF-Transponder des Typs IUC87-F257-T17-M-FR* über die gesamte Länge des Fahrwegs an vordefinierten Positionen angebracht. Ein UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät der Serie F190 ist am Lagerplatzgerät montiert und liest die Transponder in einstellbaren Abständen von bis zu zwei Metern. Das RFID-Schreib-/Lesegerät ist für diese Aufgabe ideal geeignet, weil es den rauen Umgebungsbedingungen im Bergbau und selbst dem direkten Kontakt mit Erz standhält. Bei jeder Lesung eines neuen Transponders sendet das System automatisch ein Signal an die SPS und vergleicht dieses mit den zusätzlichen Positionswerten, die ein Absolutwert-Drehgeber der Serie ENA58IL bereitstellt. So wird die Position der Lagerplatzmaschine jederzeit zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.