Umstellung des ASi Gateways K20 auf KE5: IIOT-fähig in 3 Schritten
Inhalt dieses Beitrags
Umstellung des AS-Interface Gateways K20 auf KE5: IIOT-fähig in 3 Schritten
Das multiprotokollfähige AS-Interface Gateway der Baureihe KE5 von Pepperl+Fuchs macht ihr AS-Interface Netzwerk IIoT-fähig. Die Gateways unterstützen PROFINET und EtherNet/IP und lassen sich einfach über mobile Endgeräte in Betrieb nehmen. Neben einer einfachen Konfiguration und Diagnose durch den umfangreichen Webserver bieten die KE5 ASi-Gateways eine REST-API-Schnittstelle zur Umsetzung von IIoT-Lösungen. Das Setup funktioniert schnell und simpel über einen Taster.
Sie nutzen derzeit das ASi-Gateway K20 mit PROFINET-Schnittstelle und möchten auf das multiprotokollfähige KE5 umstellen, um Ihr AS-Interface-Netzwerk für IIOT-Lösungen aufzustellen? Erfahren Sie im Blogartikel, wie Sie in nur drei Schritten auf das neue AS-Interface Gateway KE5, VBG-EP1-KE5-D bzw. VBG-EP1-KE5-DMD für zwei AS-Interface-Netzwerke nach ASi 3 Spezifikation, umstellen.
Schritt 1: Anschlüsse umstellen
Wechsel von Ethernet:
Entnehmen Sie die Ethernet-Anschlüsse aus den K20-Buchsen PROFINET 1 und PROFINET 2 und stecken Sie diese in die Buchsen X1 und X2 am VBG-EP1-KE5-D*.

Wechsel der Stromversorgung auf VBG-EP1-KE5-D:
Entnehmen Sie die Anschlüsse der Stromversorgung aus den K20-Buchsen ASi PWR+/- und stecken Sie diese in die Buchsen 03 und 01 am VBG-EP1- KE5-D.
Hinweis: Wenn Sie bisher ein K20-Gateway mit integrierter Datenentkopplung verwendet haben, benötigen Sie ein spezielles ASi-Netzteil für die Versorgung des KE5-Gateways.

Wechsel der Stromversorgung auf VBG-EP1-KE5-DMD für zwei ASi-Netzwerke:
Entnehmen Sie die Anschlüsse der Stromversorgung aus den Buchsen des K20 Gateways ASi1 PWR+/- und ASi2 PWR+/-. Für das ASi-Netzwerk 1 stecken Sie die Anschlüsse der Stromversorgung in die Buchsen 03 (+) und 01 (-), und für das ASi-Netzwerk 2 stecken Sie die Anschlüsse in die Buchsen 13 (+) und 11 (-).
Hinweis: Wenn Sie bisher ein K20-Gateway mit integrierter Datenentkopplung verwendet haben, benötigen Sie ein spezielles ASi-Netzteil für die Versorgung des KE5-Gateways.

Wechsel des ASi-Netzwerks auf VBG-EP1-KE5-D:
Nehmen Sie die Anschlüsse des ASi-Netzwerks aus den K20-Buchsen ASi +/- und stecken Sie sie in die Buchsen 04 (+) und 02 (-).

Wechsel des ASi-Netzwerks 1 und 2 auf VBG-EP1-KE5-DMD:
Nehmen Sie die Anschlüsse des ASi-Netzwerks 1 und 2 aus den K20-Buchsen ASi1 +/- und ASi2 +/-. Stecken Sie die Anschlüsse für das ASi-Netzwerks 1 in die Buchsen 04 (+) und 02 (-) für das ASi-Netzwerk 2 in die Buchsen 14(+) und 12 (-).

Schritt 2: Konfiguration übertragen
Speichern der ASi-Konfiguration auf dem KE5-Gateway:
- Schließen Sie das VBG-EP1-KE5-D* an.
- Halten Sie den Drucktaster 5 Sekunden lang gedrückt.
Die LEDs ASi 1 blinken gelb und die Konfiguration des ASi-Netzwerks 1 kann gespeichert werden. - Halten Sie den Drucktaster 5 Sekunden lang gedrückt.
Die LED Memory blinkt grün und zeigt an, dass die Konfiguration des ASi-Netzwerks 1 gespeichert ist.
Hinweis: Umschalten zwischen ASi-Netzwerk 1 und 2 bei VBG-EP1-KE5-DMD - Drücken Sie den Drucktaster kurz.
Die LEDs ASi 2 blinken gelb und die Konfiguration des ASi-Netzwerks 2 kann gespeichert werden. - Halten Sie den Drucktaster 5 Sekunden lang gedrückt.
Die LED Memory blinkt grün und die Konfiguration des ASi-Netzwerks 2 ist gespeichert.
Hinweis: Das Gerät startet nach dem Speichern der Konfiguration automatisch neu.
Schritt 3: PROFINET-Integration
Speichern der Konfiguration des K20-Gateway:
Bevor Sie das KE5-Gateway in Ihr PROFINET-Projekt einbinden, sichern Sie die relevanten Konfigurationen des K20-Gateways beispielsweise durch einen Screenshot:
- Bezeichnung
- Datenabbild
- Geräteparameter
Import der GSD-Datei:
Laden Sie die passende GSD-Datei für Ihr Gerät von der Pepperl+Fuchs Webseite herunter und installieren Sie die Datei im TIA-Portal über „Options/Manage general station description files (GSD)“.
Geräteoptionen:
- VBG-EP1-KE5-D
- VBG-EP1-KE5-DMD
Hinzufügen des VBG-EP1-KE5-D* zur PROFINET-Steuerung:
Entfernen Sie das K20-Gateway aus dem Netzwerk und fügen Sie das KE5-Gateway an die PROFINET-Steuerung an.
PROFINET-Teilnehmernamen zuweisen:
Weisen Sie dem VBG-EP1-KE5-D* den Teilnehmernamen des K20-Gateways zu.
Konfiguration des Datenabbilds und der Geräteparameter:
Aktivieren Sie „Download device parameters“ und passen Sie die ASi-Geräteparameter so an, dass sie mit denen des zuvor verwendeten K20-Gateways übereinstimmen. Fügen Sie dann das Datenabbild aus dem K20-Gateway beim neuen VBG-EP1-KE5-D* hinzu.
Hinweis: Wenn Sie nach dem Hinzufügen des Datenabbilds analoge Geräte verwenden wollen, müssen Sie die Geräteparameter der jeweiligen Adresse an die zuvor verwendeten Einstellungen anpassen.
Online gehen:
Drücken Sie auf „Go Online“ im TIA-Portal und Sie sind fertig.
Jetzt können Sie alle Vorteile des neuen ASi-Gateways KE5 nutzen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.