Base de Conhecimento
A Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de dispositivos, soluções e tecnologias para uma grande variedade de aplicações industriais e proteção contra explosão. Mas você já se perguntou o que realmente está por trás de certas tecnologias ou como cada produto varia entre si? Nessa seção da Base de conhecimento da Pepperl+Fuchs, respondemos a perguntas gerais e fornecemos assistência sobre nossas tecnologias e produtos.

Base de Conhecimento
A Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de dispositivos, soluções e tecnologias para uma grande variedade de aplicações industriais e proteção contra explosão. Mas você já se perguntou o que realmente está por trás de certas tecnologias ou como cada produto varia entre si? Nessa seção da Base de conhecimento da Pepperl+Fuchs, respondemos a perguntas gerais e fornecemos assistência sobre nossas tecnologias e produtos.

Explicação das funções de diagnóstico dos isoladores – cinco perguntas frequentes
Respondemos a cinco perguntas frequentes sobre as várias funções de diagnóstico dos isoladores, explicamos suas funcionalidades e mostramos por que elas são indispensáveis para uma operação confiável em ambientes industriais exigentes e áreas classificadas com risco de explosão.
Consumo e Dissipação de Energia em Sistemas Eletrônicos: Barreiras Isoladas e Fontes de Alimentação Eficientes
Saiba como o consumo de energia e a dissipação de energia afetam a eficiência energética dos sistemas eletrônicos e como barreiras isoladas e fontes de alimentação da Pepperl+Fuchs contribuem para melhorar a eficiência e aumentar a disponibilidade da fábrica.
Diagnóstico de vibração com sensores de dados brutos de aceleração
No diagnóstico de vibração, existem dois métodos diferentes para monitorar o desempenho e as condições das máquinas: enquanto a medição de desbalanceamento com base em sensores de valor eficaz (Root Mean Square) tem como objetivo principal o monitoramento geral da máquina, a análise de frequência com base em dados brutos de aceleração permite uma análise mais aprofundada do comportamento vibracional.
ASi-3, ASi-5 e IO-Link: uma comparação dos três protocolos de comunicação
Como tecnologias de cabeamento simples e relativamente econômicas para sensores e atuadores em campo, o AS-Interface e o IO-Link combinam alta funcionalidade, flexibilidade e confiabilidade. Neste artigo do blog, descubra onde utilizar o ASi-3, o ASi-5 e o IO-Link, e o que torna esses protocolos de comunicação tão especiais.
Quando devo usar qual protetor contra picos de tensão? Três soluções em resumo
A Pepperl+Fuchs oferece as barreiras de proteção contra picos de tensão certas para cada infraestrutura, seja para linhas de sinal, linhas de fornecimento, aplicações de barramento de campo ou Ethernet-APL.
Eficiência energética e economia de custos: fontes de alimentação PS1000 em aplicações industriais
Processos de produção sustentáveis e eficientes em termos energéticos estão se tornando cada vez mais importantes em aplicações industriais em todo o mundo. Saiba mais sobre a importância da eficiência e sustentabilidade para as fontes de alimentação e como a família de produtos PS1000 da Pepperl+Fuchs contribui para isso.
Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology: uma comparação de dois princípios de medição fotoelétrica
Você já se perguntou qual é a diferença entre a Multipixel Technology (MPT) e a Pulse Ranging Technology (PRT)? Descubra como funcionam os sensores fotoelétricos com MPT e PRT e para quais aplicações as respectivas tecnologias são adequadas.
Tipo de proteção de segurança intrínseca: visão geral fundamental
Saiba mais sobre o tipo de proteção de segurança intrínseca (Ex i), sua principal finalidade, aplicação e vantagens. Examinamos o sistema de classificação, os diferentes níveis de proteção e três termos importantes usados para descrever a segurança intrínseca.
Perguntas frequentes sobre sensores retrorreflexivos e refletores
Respondemos às perguntas mais frequentes sobre o uso de sensores retrorreflexivos e qual tipo de refletor é adequado para a sua aplicação.
Ethernet-APL explicada de forma simples: como funcionam as comunicações paralelas
A camada física avançada de Ethernet, ou Ethernet-APL, é a camada física destinada à transmissão de dados para o campo das instalações de processamento. Saiba como funciona a comunicação paralela hoje em dia e quais são as opções possíveis para acesso aos dados.
O que é purga e pressurização?
Purga e pressurização são um tipo seguro e econômico de proteção contra explosão que permite que equipamentos elétricos sejam usados em um compartimento padrão em atmosferas potencialmente explosivas. Saiba mais sobre o tipo de proteção Ex p e o princípio funcional dos invólucros pressurizados em atmosferas explosivas de gás e poeira em nosso artigo do blog.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.