Por |agosto 26, 2026|Categorias: Industria 4.0, Sensores Industriais, Tecnologias|

5 motivos para o uso industrial da tecnologia LoRaWAN

Conteúdo deste artigo

Cinco motivos para o uso industrial da tecnologia LoRaWAN

Com o avanço da Indústria 4.0, o interesse por sensores baseados em rádiocomunicação também está aumentando. A LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) é uma das tecnologias que vem ganhando cada vez mais popularidade nesse contexto e despertando a atenção das empresas industriais. Neste artigo, descubra quais são as vantagens da tecnologia LoRaWAN e se ela pode beneficiar sua aplicação.

1. Longo alcance e baixo consumo de energia

LoRaWAN é uma tecnologia de rádio conhecida como Rede de longo alcance e baixo consumo de energia (Low Power Wide Area Network, LPWAN). Em comparação com as redes WLAN convencionais, esta rede por rádio consegue alcançar longas distâncias de transmissão (até 15 km) sem consumir muita energia. Sempre que for necessário coletar dados de sensores em pontos de medição amplamente dispersos, a LoRaWAN é a solução ideal. Os pontos podem incluir contêineres para resíduos distribuídos por uma área urbana ou contêineres com materiais brutos e auxiliares em circulação em um grande canteiro de obras. Graças ao baixo consumo de energia, os sensores de rádio baseados em LoRaWAN podem funcionar por vários anos sem a necessidade de trocar a bateria. Isso economiza tempo e dinheiro.

2. Transmissão de dados com excelente custo-benefício

Além do baixo consumo de energia, outro fator ajuda as empresas industriais a manter os custos operacionais (OPEX) o mais baixo possível: como o LoRa opera em uma faixa de frequência livre de licenças, é possível criar redes privadas corporativas que não geram custos adicionais para o envio de dados dos sensores. Outra opção é o acesso econômico às redes públicas LoRa, já disponíveis em todo o país por meio de empresas de telecomunicações em países como Holanda, Coreia do Sul e Suíça.

3. Através das paredes

Quem já tentou, sem sucesso, instalar uma rede WLAN que funcione em todos os andares de casa, conhece bem o problema: o concreto e o aço se transformam rapidamente em obstáculos aparentemente intransponíveis para a transmissão de sinais de rádio. No contexto industrial, esse problema se agrava devido às altas exigências relacionadas à disponibilidade e integridade dos dados. A LoRaWAN transmite na faixa de frequência de subgigahertz, o que permite que o sinal de rádio emitido por um sensor LoRa atravesse com sucesso várias paredes de concreto. Isso torna a tecnologia ideal para uso tanto em ambientes internos quanto externos, como, por exemplo, em situações em que o gateway localizado em um edifício corporativo possa receber sinais de sensores distribuídos por toda a empresa. Os sensores LoRa também podem transmitir sinais a partir de adegas e outras áreas subterrâneas.

4. Rede de rádio facilmente expansível

Assim que uma rede LoRaWAN própria da empresa tenha sido implementada, a estrutura em forma de estrela pode ser expandida rapidamente, se necessário. Não é necessário um plano de rede caro e demorado para adicionar mais gateways – eles se integram perfeitamente à estrutura de rede já existente. Como vantagem adicional, mais gateways permitem conectar mais sensores e transmitir os dados coletados de forma mais rápida. Isso resulta em uma maior durabilidade dos sensores de rádio alimentados por bateria.

5. Transmissão Segura

Os requisitos para a transmissão segura de dados são significativamente mais rigorosos em ambientes industriais do que em outras áreas. Com a tecnologia LoRaWAN, os dados são criptografados durante a transmissão do sensor até a aplicação de software na internet, usando o padrão AES128. Com essa criptografia de ponta a ponta, a tecnologia LPWAN se torna uma excelente opção para empresas industriais transmitirem dados sem fio.

Conheça o WILSEN.sonic.level. O sensor IoT desenvolvido com bateria da Pepperl+Fuchs utiliza tecnologia ultrassônica e a rede LoRaWAN para transmissão de dados: WILSEN.sonic.level

Mais Informações

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se