Blog Team
Blog Team
Ethernet-APL – Oito perguntas frequentes sobre desempenho da fábrica com comunicação digital
A Ethernet-APL permite comunicação contínua e rápida transmissão de dados do nível de campo até o sistema de controle de processos e a nuvem. Como acontece com todas as tecnologias modernas, também surgem dúvidas. Respondemos a oito perguntas frequentes sobre o desempenho da fábrica com comunicação digital e o que os usuários devem procurar ao criar uma rede Ethernet-APL.
Sensores de visão — Casos de uso de visão industrial no manuseio de materiais (parte 3)
Quer seja no ajuste de veículos guiados automaticamente, no posicionamento de transportadores de pilha ou no controle de remoção durante os processos de separação de pedidos, o manuseio de materiais enfrenta uma infinidade de desafios. Para atendê-los, a Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de sensores de visão para manuseio de materiais. Conheça três exemplos de aplicações de armazenamento e manuseio de materiais neste artigo do blog e descubra a solução para sua tarefa de visão industrial.
Como selecionar uma válvula alivio de proteção do compartimento para sistemas de purga e pressurização
A válvula alivio de proteção do compartimento (EPV) é necessária para sistemas de purga e pressurização. Você já se perguntou por que há vários tipos diferentes de válvulas alivio de proteção do compartimento para o mesmo sistema de purga e pressurização? Neste artigo do blog, explicaremos por que uma EPV é necessária e como escolher a válvula alivio certa para seu sistema de purga e pressurização.
Sensores de visão — Três exemplos de visão industrial no manuseio de materiais (parte 2)
Seja no controle, posicionamento ou monitoramento, as tarefas dos sensores de visão no armazenamento e no manuseio de materiais dificilmente poderiam ser mais diversificadas. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio abrangente na área de visão industrial para os diversos requisitos dessas tarefas. Neste artigo do blog, você terá insights sobre três aplicações para sensores de visão no manuseio de materiais e aprenderá quais vantagens os produtos usados também podem oferecer para sua aplicação.
Sensores de Visão — três exemplos de visão industrial na indústria automotiva (parte 1)
Seja para inspeção automática de componentes, leitura de código em componentes do veículo ou o posicionamento de sistemas de monotrilho elétrico, as áreas de aplicação dos sensores de visão são tão diversas quanto o portfólio de visão industrial. Saiba mais sobre três exemplos de aplicação de sensores de visão na indústria automotiva.
Como configurar o sistema de purga e pressurização da série 7500
A série 7500 é um sistema de purga e pressurização tipo Z/Ex pzc que permite que equipamentos elétricos não classificados sejam usados em áreas classificadas. Este artigo do blog mostra como configurar os componentes do sistema 7500, ou seja, a unidade de controle, a válvula coletora e a ventilação.
Recursos de hardware e software do scanner a laser R2000 da série 2-D
Os sensores LiDAR 2-D da série R2000 apresentam uma visibilidade total ininterrupta de 360°. Nesta publicação do blog, vamos examinar com mais detalhes os recursos de hardware e software do R2000 e como eles podem ajudar a resolver sua aplicação individual.
Detecção de falha de circuito sem ligações adicionais
Desde o registro da variável de processo até a avaliação no sistema de controle, podem ocorrer muitos erros que podem levar a estados de processo indesejados. Nesta publicação do blog, você pode descobrir como barreiras isoladas da Pepperl+Fuchs detectam falhas de linha no circuito de sinal sem ligações adicionais.
Com quais aplicações o conjunto de ferramentas de visão VOS pode ser usado?
Os sensores de visão universal 2-D baseados em câmera da série VOS oferecem configuração flexível e abrem a possibilidade para os usuários solucionarem tarefas de automação particularmente complexas, bem como várias tarefas com apenas um sensor de visão. Nesta publicação do blog, mostraremos quais recursos de software os sensores VOS oferecem e quais aplicações são adequadas.
Como o RFID com IO-Link facilita o acesso à máquina
O uso de RFID para controle e operação de acesso à máquina não é novidade. Dependendo da aplicação, diferentes faixas de frequência são usadas, LF, HF ou UHF. Recentemente, houve uma tendência de que cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link estão sendo cada vez mais usados para precisamente essas aplicações. Neste artigo do blog, vamos examinar com mais detalhes o tópico e mostrar possíveis casos de uso.
Configuração, instalação e comissionamento do sistema de válvula coletora 5500-MAN para sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos
Nestes dois vídeos, Chris Romano, gerente de produto para purga e pressurização, mostra o uso, a configuração, a instalação e o comissionamento devidos do sistema de válvula coletora 5500-MAN-** para os sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos das unidades de controle 5500 e 7500 da Pepperl+Fuchs em uma demonstração ao vivo. O que é o sistema de válvula coletora 5500-MAN-** e como ele funciona com a unidade de controle 7500 ou 5500?
Fontes de alimentação industriais PS1000 em arquiteturas redundantes até a Zona 2/Div. 2
As fontes de alimentação industriais da série PS1000 são usadas em todos os lugares na tecnologia de automação, onde alta disponibilidade do sistema, redundância e eficiência econômica são necessárias. A série PS1000 inclui fontes de alimentação de fases 1 e 3, bem como módulos com redundância integrada e módulos de redundância. Neste artigo do blog, examinaremos com mais detalhes as vantagens e funcionalidades desses módulos e ajudaremos você na configuração da fonte de alimentação redundante.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.