Proteção Contra Explosão
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre os produtos e tecnologias para a proteção contra explosão elétrica da sua instalação. A Pepperl+Fuchs, inovadora no campo de automação de processos e instalações, não só permite a transmissão segura de dados do campo para o nível de controle de processos, mas também a rápida transmissão de grandes quantidades de dados de áreas classificadas para a nuvem via Ethernet-APL. Nesta seção, detalhamos o uso e as vantagens dos componentes de proteção contra explosão para a automação dos seus processos.

Proteção Contra Explosão
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre os produtos e tecnologias para a proteção contra explosão elétrica da sua instalação. A Pepperl+Fuchs, inovadora no campo de automação de processos e instalações, não só permite a transmissão segura de dados do campo para o nível de controle de processos, mas também a rápida transmissão de grandes quantidades de dados de áreas classificadas para a nuvem via Ethernet-APL. Nesta seção, detalhamos o uso e as vantagens dos componentes de proteção contra explosão para a automação dos seus processos.

Quando devo usar um sensor com saída NAMUR? Princípios básicos, vantagens e aplicações
Quando segurança, confiabilidade e detecção de falhas são imprescindíveis, os sensores de saída NAMUR são o padrão da indústria para ambientes perigosos e críticos em termos de segurança.
Os Benefícios de Isoladores com Line Fault Transparency (LFT)
Sistemas altamente automatizados em áreas sensíveis do setor de processos devem garantir que bombas, válvulas e sistemas de resfriamento ativos sejam ligados com segurança o tempo todo. Em nosso post de blog, explicamos as vantagens que os operadores de fábrica têm ao usar barreiras isoladoras com line fault transparency (LFT) da Pepperl+Fuchs.
Explicação das funções de diagnóstico dos isoladores – cinco perguntas frequentes
Respondemos a cinco perguntas frequentes sobre as várias funções de diagnóstico dos isoladores, explicamos suas funcionalidades e mostramos por que elas são indispensáveis para uma operação confiável em ambientes industriais exigentes e áreas classificadas com risco de explosão.
Digitalização industrial simplificada: Ethernet-APL se une à E/S remota
Descubra como as soluções Ethernet-APL e E/S remota combinadas podem ser usadas para integrar dispositivos de campo existentes em fábricas de processo a redes de controle digitais.
Consumo e Dissipação de Energia em Sistemas Eletrônicos: Barreiras Isoladas e Fontes de Alimentação Eficientes
Saiba como o consumo de energia e a dissipação de energia afetam a eficiência energética dos sistemas eletrônicos e como barreiras isoladas e fontes de alimentação da Pepperl+Fuchs contribuem para melhorar a eficiência e aumentar a disponibilidade da fábrica.
Monitoramento de condições dos rolamentos da máquina em áreas classificadas com risco de explosão
O monitoramento das condições dos componentes da máquina em áreas classificadas com risco de explosão está se tornando cada vez mais importante. Saiba como o repetidor de tensão KCD2-VR4-Ex1 torna a manutenção preditiva em áreas classificadas mais fácil e eficiente.
Proteja com segurança as linhas de sinal contra sobretensões usando o Protetor contra sobretensão M-LB-4000
Os raios e os danos causados por sobretensão estão entre as causas mais comuns de danos aos componentes eletrônicos. Descubra como proteger com segurança e facilidade o sistema e as linhas de sinal contra sobretensões com o sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000.
Quando devo usar qual protetor contra picos de tensão? Três soluções em resumo
A Pepperl+Fuchs oferece as barreiras de proteção contra picos de tensão certas para cada infraestrutura, seja para linhas de sinal, linhas de fornecimento, aplicações de barramento de campo ou Ethernet-APL.
Como melhorar a comunicação em áreas classificadas: pontos de acesso industriais sem fio em soluções de invólucro com certificação Ex
A comunicação sem fio promete grande potencial para otimizar as operações em fábricas de processo. As soluções industriais de ponto de acesso sem fio totalmente certificadas de acordo com as normas ATEX/IECEx permitem uma comunicação sem fio confiável e segura em atmosferas potencialmente explosivas.
Eficiência energética e economia de custos: fontes de alimentação PS1000 em aplicações industriais
Processos de produção sustentáveis e eficientes em termos energéticos estão se tornando cada vez mais importantes em aplicações industriais em todo o mundo. Saiba mais sobre a importância da eficiência e sustentabilidade para as fontes de alimentação e como a família de produtos PS1000 da Pepperl+Fuchs contribui para isso.
Barreiras de segurança intrínseca para controle e monitoramento de posicionadores de válvulas
O controle e o monitoramento de posicionadores são aplicações comuns em fábricas de processo. As barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* e H-System HiC2422 da Pepperl+Fuchs integram essas funções em um único dispositivo. Dois canais livremente configuráveis permitem o controle do posicionador em um canal (AO) e o monitoramento de posição (AI) no segundo canal.
Como evitar explosões de pó usando pressurização
Uma das melhores maneiras de evitar explosões de poeira é limpar completamente o pó combustível do ambiente de trabalho para garantir a segurança da instalação e dos trabalhadores. No entanto, os equipamentos que operam em compartimentos na instalação também devem ser protegidos. Nesta publicação do blog, saiba onde ocorrem atmosferas explosivas de pó e como elas podem ser evitadas através de sistemas de purga e pressurização.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.