Sistemas de detecção de pallets em sistemas de esteiras rolantes — ópticos ou ultrassônicos?
Conteúdo deste artigo
Sistemas de detecção de pallets em sistemas de esteiras rolantes — ópticos ou ultrassônicos?
Independentemente de uma empresa estar usando pallets euro ou pallets plásticos especiais, soluções personalizadas foram necessárias para detectar diferentes tipos de pallet em sistemas de esteiras rolantes até recentemente. Para tornar essa aplicação mais eficiente, a Pepperl+Fuchs desenvolveu o Detector de pallets – um sistema de sensores específicos para a aplicação que permite a troca flexível entre duas tecnologias. O sistema permite que diferentes tipos de pallets sejam detectados usando uma única solução. Este artigo do blog explica como este sistema funciona e qual versão é mais adequada para qual tipo de palete.
Óptico ou ultrassônico — Detector de pallet com um conceito de montagem inteligente

Um conceito, duas versões: dependendo dos requisitos, o detector de pallets pode ser usado com um sensor fotoelétrico ou um sensor ultrassônico.
Diferentemente das soluções convencionais, o Detector de pallets é integrado à linha da esteira rolante, em vez de ser montado na parte externa. Para isso, um suporte do sensor com um espelho integrado é instalado em uma barra transversal dentro da linha da esteira rolante. Como esse conceito não requer barras redondas salientes, os custos de instalação são minimizados e a segurança ocupacional é aumentada. Ao mesmo tempo, o conceito permite a troca entre diferentes tecnologias: o mesmo suporte de sensor é usado para instalar um sensor de modo difuso fotoelétrico ou um sensor de modo difuso ultrassônico, conforme necessário. Mas qual versão é a certa para qual tipo de pallet?
Detecção de pallet usando uma solução de sensor fotoelétrico

Os sensores de modo difuso R20x são adequados para detectar pallets euro.
Para aplicações padrão em intralogística, recomenda-se a utilização do suporte do sensor para montar um sensor de modo difuso fotoelétrico. Esta versão altamente econômica do detector de pallets é normalmente usada para o detectar pallets euro. Com uma alta frequência de troca de 250 Hz, os sensores podem lidar facilmente com os rápidos ciclos na intralogística.
Uma versão de sensor especialmente desenvolvida é usada para essa aplicação: os sensores de modo difuso R20x são equipados com o software especial que diferencia confiavelmente entre sujeira e objetos que serão detectados. Os sensores também possuem uma função de alarme para permitir que os processos de limpeza sejam realizados logo no início em casos de contaminação pesada. Além disso, o ângulo de 45 graus do suporte ajuda a evitar a aderência de poeira e sujeira ao sensor, permitindo assim uma operação contínua confiável com o mínimo de manutenção.

Devido ao software especialmente desenvolvido, o sensor de modo difuso ignora poeira e sujeira de forma confiável.
Visão geral da detecção de pallets usando um sensor fotoelétrico:
- Para aplicações padrão, como pallets euro
- Para ciclos rápidos, como em intralogística
- Funções confiáveis, mesmo quando há sujeira e poeira no ambiente
Detecção de pallet especial usando um sensor ultrassônico
Embora a solução fotoelétrica seja ideal para aplicações padrão, ela atinge seus limites quando se trata de aplicações especiais. Nesses casos, um sensor ultrassônico pode ser simplesmente montado no suporte do Detector de pallets. Isso é útil para detectar pallets de circulação de plásticos, por exemplo, que são normalmente utilizados no setor alimentício. Os sensores fotoelétricos frequentemente se esforçam para detectar esses pallets especiais devido às suas superfícies brilhantes verdes ou azuis e às suas muitas reentrâncias. Ambientes extremamente empoeirados, como cimento, também representam um desafio, mesmo para sensores de modo difuso com alta tolerância à poluição.
Em casos especiais como esses, o Detector de pallets com tecnologia ultrassônica é muito útil. O sensor de modo difuso F77 da Pepperl+Fuchs detecta todos os tipos de pallets, independentemente de cor, estrutura de superfície, poeira e sujeira. O feixe de som grande do sensor ultrassônico detecta confiavelmente pallets com inúmeras reentrâncias.

A versão ultrassônica detecta de forma confiável pallets plásticos especiais com inúmeras reentrâncias.
Visão geral da detecção de pallets usando um sensor ultrassônico:
- Para pallets plásticos especiais com várias reentrâncias
- Para pallets de circulação no setor alimentício, por exemplo
- Para ambientes extremamente empoeirados, como cimento
Detector de pallets — uma solução de sensores personalizada para todos os tipos de pallets
Seja para a adaptação de linhas de esteiras rolantes ou para a criação de novos sistemas, o Detector de pallets da Pepperl+Fuchs oferece uma solução que abrange paletes padrão e pallets especiais. Isso permite que os operadores testem ambas as versões em sua aplicação, enquanto os fabricantes de sistemas de esteiras rolantes forneçam aos clientes de diferentes setores uma solução de segurança.
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.