Configuração, instalação e comissionamento do sistema de válvula coletora 5500-MAN para sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos
Conteúdo deste artigo
Configuração, instalação e comissionamento do sistema de válvula coletora 5500-MAN para sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos
Nestes dois vídeos, Chris Romano, gerente de produto para purga e pressurização, mostra a configuração, a instalação e o comissionamento do sistema de válvula coletora 5500-MAN-** para os sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos das unidades de controle 5500 e 7500 da Pepperl+Fuchs em uma demonstração ao vivo.
O que é o sistema de válvula coletora 5500-MAN-** e como ele funciona com as unidades de controle 7500 ou 5500? Veja também o que está incluso neste sistema de válvula coletora.
Finalidade de uma válvula coletora 5500-MAN-** em um sistema de purga e pressurização Bebco EPS®
Uma válvula coletora da série 5500-MAN-** controlável eletricamente foi projetada para os sistemas de invólucros pressurizados totalmente automáticos das séries 5500 e 7500 da Pepperl+Fuchs. O sistema de válvula coletora combina uma válvula solenoide para purga e uma válvula de agulha para pressurização em um projeto coletor. Quando a válvula coletora é energizada, a válvula solenoide se abre e permite a entrada de um alto fluxo de gás de proteção no invólucro. Quando a válvula coletora é desenergizada, o fluxo através da válvula de agulha interna é ajustado usando a chave hexagonal incluída. A válvula coletora é usada para purga, compensação de vazamentos e controle de temperatura por sinais de pontos definidos pelo usuário nas unidades de controle 5500 ou 7500 do sistema de purga e pressurização totalmente automático.

Os coletores controláveis eletricamente da série 5500-MAN-** combinam uma válvula solenoide e uma válvula de agulha em uma unidade.
Configuração, instalação e comissionamento da válvula coletora 5500-MAN-**
A parte 1 da série de vídeos informa sobre os diferentes tipos de válvulas coletoras e suas funções básicas, bem como áreas de aplicação e certificações globais. Também analisamos o hardware incluído em cada válvula coletora 5500-MAN para fácil instalação e configuração.
Demonstração ao vivo da parte 1: finalidade de um sistema de purga e pressurização 5500 Manifold Bebco EPS® | Parte 1: apresentação do 5500-MAN
A parte 2 do vídeo mostra a operação da válvula coletora e como configurar usando a unidade de controle 7500. Com um sistema real de purga e pressurização em operação, você pode experimentar como essas unidades são fáceis de instalar, configurar e operar com nossas unidades de controle 7500 ou 5500 para um sistema de purga e pressurização totalmente automático.
Demonstração ao vivo da parte 2: finalidade de um sistema de purga e pressurização 5500 Manifold Bebco EPS® | Parte 2: demonstração ao vivo
Instalação do hardware
A instalação do hardware inclui conexões de compressão para tubos de 3/8″ montadas na válvula coletora para fluxo de entrada e saída, conexão de anteparo de compressão para tubos de 3/8″ para obter fluxo para dentro do invólucro e arruelas de vedação certificadas com parafusos para montar a válvula coletora no invólucro. Também está incluído 1 metro de tubo de polietileno de 3/8″ com inserções de reforço de 3/8″ que permitem a conexão de tubos de plástico a conexões de compressão sem colapsar o tubo.
Visão geral do produto
Observações sobre a fiação à prova de explosão e a faixa de temperatura operacional das válvulas coletoras 5500-MAN-CDUL-**
Fiação adequada do 5500-MAN-CDUL-**
A certificação 5500-MAN-CDUL-** é para à prova de explosões, Classe I, Div. 1, Grupos C, D; Classe II, Div. 1 Grupos E, F e G; Classe I, Div. 2 Grupos A, B, C, D.
No passado, havia alguma confusão sobre os requisitos de fiação da válvula coletora. Eventualmente, achava-se que, se a válvula coletora for certificada para Div. 2, ela não é inflamável. No entanto, este não é o caso. A fiação do 5500-MAN-CDUL-** deve usar métodos à prova de explosão. Isso requer a fiação em um conduíte rígido e uma vedação de conduíte dentro de 18″ da válvula coletora. Este requisito é o mesmo para montagem interna ou externa da válvula coletora no invólucro purgado e pressurizado.
Se você precisar de uma válvula coletora não inflamável, recomendamos usar a 5500-MAN-CD01-**. Este modelo é certificado pela CSA e FM para Classe I e II, Div. 2.
Faixa de temperatura operacional permitida (Código T) para o 5500-MAN-CDUL-**
A certificação da válvula coletora 5500-MAN-CDUL-** tem uma classificação de código T de T3C, conforme indicado na folha de dados. Isso significa que este sistema não é adequado para aplicações em que uma classificação T4 é um requisito.
Para aplicações T4, as válvulas coletoras 5500-MAN-CD01-** são recomendadas, pois são certificadas pela CSA e FM para Classe I e II, Div. 2, não inflamável.
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.