Temos o prazer de recebê-lo em nosso blog. Aqui você encontrará informações úteis, aplicações e orientações sobre os tópicos de automação, sensores industriais e proteção contra explosões.

Bem-vindo ao nosso blog. Aqui você encontrará artigos atuais sobre os tópicos de automação e tecnologia de sensores.
Monitoramento de condições dos rolamentos da máquina em áreas classificadas com risco de explosão
O monitoramento das condições dos componentes da máquina em áreas classificadas com risco de explosão está se tornando cada vez mais importante. Saiba como o repetidor de tensão KCD2-VR4-Ex1 torna a manutenção preditiva em áreas classificadas mais fácil e eficiente.
Diagnóstico de vibração com sensores de dados brutos de aceleração
No diagnóstico de vibração, existem dois métodos diferentes para monitorar o desempenho e as condições das máquinas: enquanto a medição de desbalanceamento com base em sensores de valor eficaz (Root Mean Square) tem como objetivo principal o monitoramento geral da máquina, a análise de frequência com base em dados brutos de aceleração permite uma análise mais aprofundada do comportamento vibracional.
Três funções em um único sensor: visão geral dos modos de medição do sensor de radar
Os avançados sensores radar FMCW (onda contínua modulada em frequência) da Pepperl+Fuchs são capazes de determinar com alta precisão a distância, a direção do movimento e a velocidade dos objetos na área de detecção. Saiba mais sobre os três diferentes modos de medição.
ASi-3, ASi-5 e IO-Link: uma comparação dos três protocolos de comunicação
Como tecnologias de cabeamento simples e relativamente econômicas para sensores e atuadores em campo, o AS-Interface e o IO-Link combinam alta funcionalidade, flexibilidade e confiabilidade. Neste artigo do blog, descubra onde utilizar o ASi-3, o ASi-5 e o IO-Link, e o que torna esses protocolos de comunicação tão especiais.
Montagem de sensores indutivos duplos em válvulas manuais
Os sensores indutivos duplos da Pepperl+Fuchs permitem monitorar a posição das válvulas em instalações de processamento em qualquer momento. Mas, qual é a melhor maneira de montar esses sensores? Este artigo do blog ajudará a decidir quais são os acessórios apropriados.
Proteja com segurança as linhas de sinal contra sobretensões usando o Protetor contra sobretensão M-LB-4000
Os raios e os danos causados por sobretensão estão entre as causas mais comuns de danos aos componentes eletrônicos. Descubra como proteger com segurança e facilidade o sistema e as linhas de sinal contra sobretensões com o sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000.