IO-Link
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre as vantagens e os cenários de aplicação dos dispositivos IO-Link. O IO-Link permite uma transmissão de dados confiável e uma comunicação transparente em todos os processos de produção até o nível do campo, tornando-se assim uma parte indispensável da automação moderna. Os dispositivos inteligentes IO-Link e os mestres IO-Link da Pepperl+Fuchs, com suporte para protocolos IIoT, como OPC UA, MQTT e API REST, abrem caminho para a Indústria 4.0.

IO-Link
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre as vantagens e os cenários de aplicação dos dispositivos IO-Link. O IO-Link permite uma transmissão de dados confiável e uma comunicação transparente em todos os processos de produção até o nível do campo, tornando-se assim uma parte indispensável da automação moderna. Os dispositivos inteligentes IO-Link e os mestres IO-Link da Pepperl+Fuchs, com suporte para protocolos IIoT, como OPC UA, MQTT e API REST, abrem caminho para a Indústria 4.0.

Quatro cenários para usar os Mestres IO-Link com interface OPC UA
O Mestre IO-Link com a interface OPC UA cria uma base uniforme para a troca contínua de informações do campo para a nuvem. Neste artigo, mostraremos quais aplicações são possíveis com o padrão aberto de troca de dados.
Os mestres IO-Link tornam as fábricas mais inteligentes
As aplicações da Indústria 4.0 exigem sensores capazes de se comunicar com CLPs e sistemas SCADA ou em nuvem de nível superior. Os mestres IO-Link da Pepperl+Fuchs, equipados com a tecnologia MultiLink™ permitem a criação de fábricas mais inteligentes.
4 maneiras de digitalizar sua fábrica
A digitalização pode ser assustadora. Mas com as tecnologias certas, você pode preparar sua fábrica para a Indústria 4.0 e construir redes IIoT.
Internet Industrial das Coisas com MQTT e tecnologia IO-Link
Você se pergunta se mudar para dispositivos compatíveis com MQTT pode melhorar sua aplicação? Veja o que você precisa saber para construir um sistema pronto para IIoT.
ASi-3, ASi-5 e IO-Link: uma comparação dos três protocolos de comunicação
Como tecnologias de cabeamento simples e relativamente econômicas para sensores e atuadores em campo, o AS-Interface e o IO-Link combinam alta funcionalidade, flexibilidade e confiabilidade. Neste artigo do blog, descubra onde utilizar o ASi-3, o ASi-5 e o IO-Link, e o que torna esses protocolos de comunicação tão especiais.
Controle inteligente de válvula com IO-Link na tecnologia de transportador
As válvulas pneumáticas são amplamente utilizadas em sistemas de manuseio de materiais. Saiba como os conectores de válvula IO-Link da Pepperl+Fuchs podem tornar as válvulas padrão inteligentes e agregar valor à sua aplicação.
Os sensores ultrassônicos de folha dupla com IO-Link tornam a detecção de camada de material simples e confiável
Quando se trata de detectar de forma confiável folhas de vários materiais, tais como papel, plástico, madeira, chapas metálicas ou mesmo de wafers solares altamente refletores em processos industriais, os sensores ultrassônicos de folha dupla oferecem uma solução ideal. Agora, isso está ainda mais fácil com duas novas séries de sensores de folha dupla IO-Link: M18 ou M30.
Como o RFID com IO-Link facilita o acesso à máquina
O uso de RFID para controle e operação de acesso à máquina não é novidade. Dependendo da aplicação, diferentes faixas de frequência são usadas, LF, HF ou UHF. Recentemente, houve uma tendência de que cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link estão sendo cada vez mais usados para precisamente essas aplicações. Neste artigo do blog, vamos examinar com mais detalhes o tópico e mostrar possíveis casos de uso.
Monitoramento de condições e manutenção preditiva com os codificadores giratórios IO-Link
Com o ENA**TL-**IO-Link, a Pepperl+Fuchs foi um dos primeiros fabricantes a lançar um codificador giratório absoluto com interface IO-Link. Saiba como você pode obter as vantagens de uma configuração fácil e da integração com o codificador giratório IO-Link, monitorando, ao mesmo tempo, o status das suas instalações de maneira econômica.
Parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware
Quando conectados a um mestre IO-Link, os dispositivos IO-Link oferecem uma variedade de benefícios aos sistemas de controle em uma fábrica, como configuração e parametrização on-line, troca simplificada de dispositivos e até mesmo aquisição de dados via OPC UA e MQTT. No entanto, por motivos de comissionamento e teste, você pode configurar e parametrizar um dispositivo IO-Link fora da fábrica. Este artigo do blog oferece suporte à parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.