Tecnologias
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre tecnologias de comunicação inteligentes, como IO-Link, RFID ou Ethernet-APL, que permitem processos transparentes e digitalizados na sua instalação. Essas principais tecnologias para configurar redes IIoT (Internet Industrial das Coisas) garantem uma transmissão de dados confiável do nível de campo para o controlador, para sistemas de software e para a nuvem. Além disso, a Pepperl+Fuchs oferece um sistema de IoT (Internet das Coisas) baseado em um sensor ultrassônico usando a tecnologia LoRaWAN®, que transmite dados de forma autônoma com alcance de vários quilômetros.

Tecnologias
Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre tecnologias de comunicação inteligentes, como IO-Link, RFID ou Ethernet-APL, que permitem processos transparentes e digitalizados na sua instalação. Essas principais tecnologias para configurar redes IIoT (Internet Industrial das Coisas) garantem uma transmissão de dados confiável do nível de campo para o controlador, para sistemas de software e para a nuvem. Além disso, a Pepperl+Fuchs oferece um sistema de IoT (Internet das Coisas) baseado em um sensor ultrassônico usando a tecnologia LoRaWAN®, que transmite dados de forma autônoma com alcance de vários quilômetros.

Quatro cenários para usar os Mestres IO-Link com interface OPC UA
O Mestre IO-Link com a interface OPC UA cria uma base uniforme para a troca contínua de informações do campo para a nuvem. Neste artigo, mostraremos quais aplicações são possíveis com o padrão aberto de troca de dados.
Os mestres IO-Link tornam as fábricas mais inteligentes
As aplicações da Indústria 4.0 exigem sensores capazes de se comunicar com CLPs e sistemas SCADA ou em nuvem de nível superior. Os mestres IO-Link da Pepperl+Fuchs, equipados com a tecnologia MultiLink™ permitem a criação de fábricas mais inteligentes.
4 maneiras de digitalizar sua fábrica
A digitalização pode ser assustadora. Mas com as tecnologias certas, você pode preparar sua fábrica para a Indústria 4.0 e construir redes IIoT.
Internet Industrial das Coisas com MQTT e tecnologia IO-Link
Você se pergunta se mudar para dispositivos compatíveis com MQTT pode melhorar sua aplicação? Veja o que você precisa saber para construir um sistema pronto para IIoT.
Diagnóstico de vibração com sensores de dados brutos de aceleração
No diagnóstico de vibração, existem dois métodos diferentes para monitorar o desempenho e as condições das máquinas: enquanto a medição de desbalanceamento com base em sensores de valor eficaz (Root Mean Square) tem como objetivo principal o monitoramento geral da máquina, a análise de frequência com base em dados brutos de aceleração permite uma análise mais aprofundada do comportamento vibracional.
ASi-3, ASi-5 e IO-Link: uma comparação dos três protocolos de comunicação
Como tecnologias de cabeamento simples e relativamente econômicas para sensores e atuadores em campo, o AS-Interface e o IO-Link combinam alta funcionalidade, flexibilidade e confiabilidade. Neste artigo do blog, descubra onde utilizar o ASi-3, o ASi-5 e o IO-Link, e o que torna esses protocolos de comunicação tão especiais.
RFID encontra AGV – Três exemplos de aplicações práticas
Usada de forma inteligente, a RFID pode executar inúmeras tarefas nos veículos guiados automatizados (AGV). Apresentamos três variantes possíveis neste artigo do blog.
Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology: uma comparação de dois princípios de medição fotoelétrica
Você já se perguntou qual é a diferença entre a Multipixel Technology (MPT) e a Pulse Ranging Technology (PRT)? Descubra como funcionam os sensores fotoelétricos com MPT e PRT e para quais aplicações as respectivas tecnologias são adequadas.
A função importante da RFID na indústria de mineração
A tecnologia RFID desempenha um papel importante para a indústria de mineração na melhoria da eficiência, segurança ocupacional e no desempenho operacional. Saiba quais sistemas RFID são usados no ambiente de mineração desafiador.
LF, HF, UHF – Como selecionar a faixa de frequência RFID ideal para sua aplicação
LF, HF ou RFID UHF? – Saiba como selecionar a faixa de frequência RFID mais adequada para sua aplicação. Seja em sistemas de pedágio, como etiquetas de mercadorias, em sistemas antirroubo ou para marcar e rastrear ativos em processos de produção e logística, a tecnologia RFID sem contato está em toda parte.
Controle inteligente de válvula com IO-Link na tecnologia de transportador
As válvulas pneumáticas são amplamente utilizadas em sistemas de manuseio de materiais. Saiba como os conectores de válvula IO-Link da Pepperl+Fuchs podem tornar as válvulas padrão inteligentes e agregar valor à sua aplicação.
Os sensores ultrassônicos de folha dupla com IO-Link tornam a detecção de camada de material simples e confiável
Quando se trata de detectar de forma confiável folhas de vários materiais, tais como papel, plástico, madeira, chapas metálicas ou mesmo de wafers solares altamente refletores em processos industriais, os sensores ultrassônicos de folha dupla oferecem uma solução ideal. Agora, isso está ainda mais fácil com duas novas séries de sensores de folha dupla IO-Link: M18 ou M30.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.