Industria 4.0
Na seção Indústria 4.0 do blog da Pepperl+Fuchs, você encontrará tudo o que precisa saber sobre aplicações de IIoT e como pode transmitir informações valiosas de forma transparente, como status, posição e informações de diagnóstico, das máquinas e dos sistemas para uma grande variedade de sistemas de software. Seja um sistema híbrido ou um sistema IIoT completo, oferecemos suporte na configuração da topologia da Indústria 4.0. A tecnologia de sensores inteligentes e os componentes associados da infraestrutura permitem a transmissão completa de dados do nível de campo para a nuvem.

Industria 4.0
Na seção Indústria 4.0 do blog da Pepperl+Fuchs, você encontrará tudo o que precisa saber sobre aplicações de IIoT e como pode transmitir informações valiosas de forma transparente, como status, posição e informações de diagnóstico, das máquinas e dos sistemas para uma grande variedade de sistemas de software. Seja um sistema híbrido ou um sistema IIoT completo, oferecemos suporte na configuração da topologia da Indústria 4.0. A tecnologia de sensores inteligentes e os componentes associados da infraestrutura permitem a transmissão completa de dados do nível de campo para a nuvem.

Quatro cenários para usar os Mestres IO-Link com interface OPC UA
O Mestre IO-Link com a interface OPC UA cria uma base uniforme para a troca contínua de informações do campo para a nuvem. Neste artigo, mostraremos quais aplicações são possíveis com o padrão aberto de troca de dados.
Os mestres IO-Link tornam as fábricas mais inteligentes
As aplicações da Indústria 4.0 exigem sensores capazes de se comunicar com CLPs e sistemas SCADA ou em nuvem de nível superior. Os mestres IO-Link da Pepperl+Fuchs, equipados com a tecnologia MultiLink™ permitem a criação de fábricas mais inteligentes.
4 maneiras de digitalizar sua fábrica
A digitalização pode ser assustadora. Mas com as tecnologias certas, você pode preparar sua fábrica para a Indústria 4.0 e construir redes IIoT.
Internet Industrial das Coisas com MQTT e tecnologia IO-Link
Você se pergunta se mudar para dispositivos compatíveis com MQTT pode melhorar sua aplicação? Veja o que você precisa saber para construir um sistema pronto para IIoT.
RFID encontra AGV – Três exemplos de aplicações práticas
Usada de forma inteligente, a RFID pode executar inúmeras tarefas nos veículos guiados automatizados (AGV). Apresentamos três variantes possíveis neste artigo do blog.
Quatro protocolos de comunicação baseados em TCP que são fundamentais para a IIoT – Parte 4: API REST
Dispositivos compatíveis com IIoT são necessários para implementar estruturas de rede inteligentes. Existem vários protocolos IIoT disponíveis. Saiba neste artigo do blog o que é API REST ou uma interface RESTful, sua interoperabilidade, segurança, implementação e uso.
Quatro protocolos de comunicação baseados em TCP que são fundamentais para a IIoT – Parte 3: AMQP
Saiba mais sobre os principais recursos dos protocolos de comunicação AMQP de publicação/assinatura assíncrona interoperáveis. Examinamos de perto a interoperabilidade, o comportamento em tempo real, a segurança, a implementação e as aplicações típicas do AMQP em comparação com o MQTT.
Quatro protocolos de comunicação baseados em TCP que são fundamentais para a IIoT – Parte 2: OPC UA
Os protocolos de comunicação baseados em TCP permitem a comunicação inteligente até a nuvem. Saiba mais sobre a interoperabilidade, comportamento em tempo real, segurança, implementação e aplicação de OPC UA.
Quatro protocolos de comunicação baseados em TCP que são fundamentais para a IIoT – Parte 1: MQTT
O que é MQTT e como funciona? Saiba tudo sobre interoperabilidade, comportamento em tempo real, segurança, implementação e aplicações do MQTT.
GATEWAYS PROFINET para sistemas de E/S remotos – Foco em quatro funções PROFINET
A PROFINET torna a base e a tecnologia de controle do seu dispositivo instalado compatíveis com aplicações IIoT. Os gateways PROFINET para os sistemas de E/S remotos LB e FB da Pepperl+Fuchs oferecem quatro funções PROFINET relevantes para instalações que exigem alta disponibilidade. Saiba mais sobre os benefícios da PROFINET para sistemas de E/S remotos.
Controle inteligente de válvula com IO-Link na tecnologia de transportador
As válvulas pneumáticas são amplamente utilizadas em sistemas de manuseio de materiais. Saiba como os conectores de válvula IO-Link da Pepperl+Fuchs podem tornar as válvulas padrão inteligentes e agregar valor à sua aplicação.
Fácil integração de dispositivos seriais MODBUS na nuvem
As redes MODBUS são amplamente utilizadas em processos de automação industrial. Saiba como conectar seus dispositivos seriais MODBUS a redes Ethernet industriais e à nuvem com os gateways seriais da série DeviceMaster®.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.