Aplicações
Seja posicionando, detectando, capturando, medindo, identificando, navegando, transmitindo dados ou solucionando e diagnosticando problemas via software — no blog da Pepperl+Fuchs mostramos soluções para várias aplicações no campo de sensores industriais e proteção contra explosão. Você gostaria de medir distâncias, configurar dispositivos, monitorar o status do seu sistema ou evitar tempo de inatividade da instalação com manutenção preditiva e diagnóstico? Oferecemos suporte em diversos casos de uso e mostramos várias soluções de aplicações.

Aplicações
Seja posicionando, detectando, capturando, medindo, identificando, navegando, transmitindo dados ou solucionando e diagnosticando problemas via software — no blog da Pepperl+Fuchs mostramos soluções para várias aplicações no campo de sensores industriais e proteção contra explosão. Você gostaria de medir distâncias, configurar dispositivos, monitorar o status do seu sistema ou evitar tempo de inatividade da instalação com manutenção preditiva e diagnóstico? Oferecemos suporte em diversos casos de uso e mostramos várias soluções de aplicações.

Como contornar quedas com o sensor 3-D LiDAR R2300
Com suas quatro camadas de varredura, o sensor 3-D LiDAR R2300 permite que robôs móveis e veículos guiados automatizados façam uma navegação confiável, mesmo em ambientes difíceis com obstáculos negativos.
Robôs móveis autônomos com detecção de vidro através de sensores ultrassônicos
Robôs móveis autônomos, RMAs, normalmente usam sensores LiDAR para a detecção de objetos. Isso pode criar desafios quando cercado por materiais transparentes como o vidro. Os sensores ultrassônicos podem ser usados para resolver até mesmo essas tarefas mais complexas.
Como proteger a carga em RMAs e VGAs
Coletar, fixar e transportar cargas com segurança é a tarefa mais importante de qualquer veículo guiado automatizado (VGA) ou robô móvel autônomo (RMA). Racks de metal, contentores ou paletes, não importa; neste artigo você vai aprender qual tecnologia de sensor é mais adequada para cada tipo de carga.
A função importante da RFID na indústria de mineração
A tecnologia RFID desempenha um papel importante para a indústria de mineração na melhoria da eficiência, segurança ocupacional e no desempenho operacional. Saiba quais sistemas RFID são usados no ambiente de mineração desafiador.
Sensores e sistemas para correias transportadoras no setor de mineração
No setor de mineração, o transporte de materiais a granel de volumes variados por longas distâncias requer operação confiável de sistemas de transporte. Saiba mais sobre sensores e sistemas robustos para correias transportadoras para uma operação eficiente, confiável e econômica.
Automação de máquinas de pátio de mineração
A integração das modernas tecnologias de sensores otimiza o manuseio e o gerenciamento de materiais em pátios de mineração. Saiba mais sobre as várias aplicações de sensores para a operação confiável, eficiente e segura de máquinas de pátio de mineração.
Medição de nível confiável: por que duas tecnologias diferentes são cruciais
A tecnologia de medição de nível é a base para o controle de processo confiável nas indústrias química, petroquímica, ambiental e outros setores relacionados. Explicamos por que é aconselhável usar um princípio diferente de medição para a sonda e tecnologia para medição contínua de nível e detecção de limite de nível em aplicações de nível de tanque críticas.
Smartphone Smart-Ex 03® intrinsecamente seguro com interface USB-C completa
O smartphone Android Smart-Ex 03 intrinsecamente seguro e compatível com 5G possui a interface padrão USB 3.1 Tipo C e oferece uma experiência de desktop completa através de um adaptador multiporta. Saiba mais sobre as vantagens que o conector USB-C oferece para suas aplicações digitais.
LF, HF, UHF – Como selecionar a faixa de frequência RFID ideal para sua aplicação
LF, HF ou RFID UHF? – Saiba como selecionar a faixa de frequência RFID mais adequada para sua aplicação. Seja em sistemas de pedágio, como etiquetas de mercadorias, em sistemas antirroubo ou para marcar e rastrear ativos em processos de produção e logística, a tecnologia RFID sem contato está em toda parte.
Controle inteligente de válvula com IO-Link na tecnologia de transportador
As válvulas pneumáticas são amplamente utilizadas em sistemas de manuseio de materiais. Saiba como os conectores de válvula IO-Link da Pepperl+Fuchs podem tornar as válvulas padrão inteligentes e agregar valor à sua aplicação.
Como monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio
A Pepperl+Fuchs oferece uma linha completa de soluções para monitoramento confiável e feedback sobre as posições das válvulas nos tubos de transporte de hidrogênio. Mas qual é a melhor solução para cada aplicação? Saiba mais sobre as diferentes soluções de produtos para monitorar válvulas de maneira confiável em tubos de hidrogênio, seja em ambientes internos ou externos ou em áreas classificadas.
Os sensores ultrassônicos de folha dupla com IO-Link tornam a detecção de camada de material simples e confiável
Quando se trata de detectar de forma confiável folhas de vários materiais, tais como papel, plástico, madeira, chapas metálicas ou mesmo de wafers solares altamente refletores em processos industriais, os sensores ultrassônicos de folha dupla oferecem uma solução ideal. Agora, isso está ainda mais fácil com duas novas séries de sensores de folha dupla IO-Link: M18 ou M30.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.