Blog Team
Blog Team
Como contornar quedas com o sensor 3-D LiDAR R2300
Com suas quatro camadas de varredura, o sensor 3-D LiDAR R2300 permite que robôs móveis e veículos guiados automatizados façam uma navegação confiável, mesmo em ambientes difíceis com obstáculos negativos.
Robôs móveis autônomos com detecção de vidro através de sensores ultrassônicos
Robôs móveis autônomos, RMAs, normalmente usam sensores LiDAR para a detecção de objetos. Isso pode criar desafios quando cercado por materiais transparentes como o vidro. Os sensores ultrassônicos podem ser usados para resolver até mesmo essas tarefas mais complexas.
Como proteger a carga em RMAs e VGAs
Coletar, fixar e transportar cargas com segurança é a tarefa mais importante de qualquer veículo guiado automatizado (VGA) ou robô móvel autônomo (RMA). Racks de metal, contentores ou paletes, não importa; neste artigo você vai aprender qual tecnologia de sensor é mais adequada para cada tipo de carga.
Tipo de proteção de segurança intrínseca: visão geral fundamental
Saiba mais sobre o tipo de proteção de segurança intrínseca (Ex i), sua principal finalidade, aplicação e vantagens. Examinamos o sistema de classificação, os diferentes níveis de proteção e três termos importantes usados para descrever a segurança intrínseca.
A função importante da RFID na indústria de mineração
A tecnologia RFID desempenha um papel importante para a indústria de mineração na melhoria da eficiência, segurança ocupacional e no desempenho operacional. Saiba quais sistemas RFID são usados no ambiente de mineração desafiador.
Sensores e sistemas para correias transportadoras no setor de mineração
No setor de mineração, o transporte de materiais a granel de volumes variados por longas distâncias requer operação confiável de sistemas de transporte. Saiba mais sobre sensores e sistemas robustos para correias transportadoras para uma operação eficiente, confiável e econômica.
Automação de máquinas de pátio de mineração
A integração das modernas tecnologias de sensores otimiza o manuseio e o gerenciamento de materiais em pátios de mineração. Saiba mais sobre as várias aplicações de sensores para a operação confiável, eficiente e segura de máquinas de pátio de mineração.
Garantir a segurança do produto em áreas classificadas com segurança intrínseca
É preciso ter cuidado especial ao utilizar dispositivos elétricos em atmosferas potencialmente explosivas. Um método de proteção comprovado e flexível para garantir a segurança dos produtos utilizados em áreas classificadas é o tipo de proteção de segurança intrínseca.
Medição de nível confiável: por que duas tecnologias diferentes são cruciais
A tecnologia de medição de nível é a base para o controle de processo confiável nas indústrias química, petroquímica, ambiental e outros setores relacionados. Explicamos por que é aconselhável usar um princípio diferente de medição para a sonda e tecnologia para medição contínua de nível e detecção de limite de nível em aplicações de nível de tanque críticas.
Perguntas frequentes sobre sensores retrorreflexivos e refletores
Respondemos às perguntas mais frequentes sobre o uso de sensores retrorreflexivos e qual tipo de refletor é adequado para a sua aplicação.
Quatro protocolos de comunicação baseados em TCP que são fundamentais para a IIoT – Parte 3: AMQP
Saiba mais sobre os principais recursos dos protocolos de comunicação AMQP de publicação/assinatura assíncrona interoperáveis. Examinamos de perto a interoperabilidade, o comportamento em tempo real, a segurança, a implementação e as aplicações típicas do AMQP em comparação com o MQTT.
Smartphone Smart-Ex 03® intrinsecamente seguro com interface USB-C completa
O smartphone Android Smart-Ex 03 intrinsecamente seguro e compatível com 5G possui a interface padrão USB 3.1 Tipo C e oferece uma experiência de desktop completa através de um adaptador multiporta. Saiba mais sobre as vantagens que o conector USB-C oferece para suas aplicações digitais.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.