Blog Team
Blog Team
Montagem e monitoramento remoto de sensores indutivos duplos em válvulas manuais
Os sensores indutivos duplos da Pepperl+Fuchs permitem monitorar a posição das válvulas em instalações de processamento em qualquer momento. Em conjunto com o sensor de IoT WILSEN.valve baseado em rádio, monitore remotamente a posição da válvula e transmita dados via rede LoRaWAN. Mas, qual é a melhor maneira de montar esses sensores? Este artigo do blog ajudará a decidir quais são os acessórios apropriados.
Proteja com segurança as linhas de sinal contra sobretensões usando o Protetor contra sobretensão M-LB-4000
Os raios e os danos causados por sobretensão estão entre as causas mais comuns de danos aos componentes eletrônicos. Descubra como proteger com segurança e facilidade o sistema e as linhas de sinal contra sobretensões com o sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000.
Quando devo usar qual protetor contra picos de tensão? Três soluções em resumo
A Pepperl+Fuchs oferece as barreiras de proteção contra picos de tensão certas para cada infraestrutura, seja para linhas de sinal, linhas de fornecimento, aplicações de barramento de campo ou Ethernet-APL.
Como melhorar a comunicação em áreas classificadas: pontos de acesso industriais sem fio em soluções de invólucro com certificação Ex
A comunicação sem fio promete grande potencial para otimizar as operações em fábricas de processo. As soluções industriais de ponto de acesso sem fio totalmente certificadas de acordo com as normas ATEX/IECEx permitem uma comunicação sem fio confiável e segura em atmosferas potencialmente explosivas.
Eficiência energética e economia de custos: fontes de alimentação PS1000 em aplicações industriais
Processos de produção sustentáveis e eficientes em termos energéticos estão se tornando cada vez mais importantes em aplicações industriais em todo o mundo. Saiba mais sobre a importância da eficiência e sustentabilidade para as fontes de alimentação e como a família de produtos PS1000 da Pepperl+Fuchs contribui para isso.
Barreiras de segurança intrínseca para controle e monitoramento de posicionadores de válvulas
O controle e o monitoramento de posicionadores são aplicações comuns em fábricas de processo. As barreiras isoladas K-System KCD2-SCS* e H-System HiC2422 da Pepperl+Fuchs integram essas funções em um único dispositivo. Dois canais livremente configuráveis permitem o controle do posicionador em um canal (AO) e o monitoramento de posição (AI) no segundo canal.
RFID Meets AGV—Three Examples of Practical Applications
Used intelligently, RFID can perform numerous tasks on the automated guided vehicles (AGV)—we present three possible variants in this blog article.
Viator® USB HART Interface Troubleshooting with ViatorCheckBT
With our ViatorCheckBT software, you can troubleshoot the Viator modem from a PC or HART-capable device. In this blog article we guide you step by step through the troubleshooting process.
How to Prevent Dust Explosions Using Pressurization
One of the best ways to prevent dust explosions is to thoroughly clean the work environment of combustible dust to ensure the safety of the plant and workers. However, equipment operating in enclosures in the plant must also be protected. In this blog post, learn where explosive dust atmospheres occur and how they can be avoided through purge and pressurization systems.
Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology: uma comparação de dois princípios de medição fotoelétrica
Você já se perguntou qual é a diferença entre a Multipixel Technology (MPT) e a Pulse Ranging Technology (PRT)? Descubra como funcionam os sensores fotoelétricos com MPT e PRT e para quais aplicações as respectivas tecnologias são adequadas.
Quatro protocolos de comunicação baseados em TCP que são fundamentais para a IIoT – Parte 4: API REST
Dispositivos compatíveis com IIoT são necessários para implementar estruturas de rede inteligentes. Existem vários protocolos IIoT disponíveis. Saiba neste artigo do blog o que é API REST ou uma interface RESTful, sua interoperabilidade, segurança, implementação e uso.
Navegação refinada de AMR
Quando combinados com a tecnologia de câmera 2D, como PGV e safePGV, os códigos de Matriz de dados da Pepperl+Fuchs oferecem tecnologia de ponta para o chão de fábrica.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.