IO-Link como solução de modernização para sistemas legados
Conteúdo deste artigo
IO-Link como solução de modernização para sistemas legados
A tecnologia IO-Link, padronizada internacionalmente, oferece diversos recursos e benefícios que auxiliam na modernização de sistemas existentes rumo à Indústria 4.0. Com o avanço acelerado da manufatura inteligente nos ambientes produtivos modernos, muitas empresas estão considerando a implementação do IO-Link em seus sistemas já instalados. Neste artigo, você aprenderá mais sobre as vantagens da tecnologia de comunicação inteligente e como modernizar os sistemas existentes com os mestres IO-Link da Pepperl+Fuchs.
Vantagens dos dispositivos IO-Link
Em comparação com os dispositivos de campo tradicionais, os dispositivos compatíveis com IO-Link oferecem uma série de recursos e vantagens. Entre eles estão a fiação simplificada com cabos não blindados e conectores padronizados, a fácil parametrização e a rápida configuração na substituição de um sensor, além do acesso a muito mais dados de diagnóstico para cada dispositivo IO-Link, o que aumenta significativamente a transparência da instalação.
Devido à grande quantidade de informações disponíveis em cada sensor, esses recursos maximizam a eficiência e a operabilidade do sistema, simplificando a resolução de problemas e possibilitando a manutenção preditiva.
Integração do IO-Link em sistemas legados
Um dos principais obstáculos à integração de dispositivos IO-Link em um sistema com um PLC legado (como um PLC-5 ou SLC™ 500) é a incapacidade desses sistemas de se comunicarem por meio da Classe 1 ou da troca de mensagens implícita exigida pela comunicação IO-Link. Normalmente, o PLC deve ser substituído por um modelo que ofereça recursos de troca de mensagens da Classe 1. Os mestres IO-Link ICE2 e ICE3 da Pepperl+Fuchs oferecem uma solução completa e fácil de usar que ajuda a resolver esses cenários de aplicação.

Os mestres IO-Link das séries ICE2 (EtherNet/IP) e ICE3 (PROFINET) da Pepperl+Fuchs oferecem as soluções de mestre IO-Link industrial mais versáteis, compatíveis com os principais protocolos do setor.
Mestres IO-Link ICE2 e ICE3 da Pepperl+Fuchs
Como os mestres IO-Link ICE2 e ICE3 da Pepperl+Fuchs podem se comunicar com sistemas EtherNet/IP legados, incluindo os PLC-5s e SLC™ 500s da Allen-Bradley, os dispositivos inteligentes IO-Link podem ser integrados aos sistemas existentes a um custo inicial muito menor. Isso significa que os usuários podem modernizar seus sistemas e aproveitar os benefícios do IO-Link sem precisar substituir o PLC.
Os mestres IO-Link ICE2 e ICE3 da Pepperl+Fuchs também suportam MODBUS TCP, MQTT e OPC UA simultaneamente por meio do recurso exclusivo MultiLink™. Com OPC UA e MQTT, os clientes podem se comunicar com uma rede de nível superior, como um serviço baseado em nuvem, sem deixar de enviar todos os dados necessários ao seu PLC. Isso permite que um sistema de gerenciamento SCADA seja implementado paralelamente ao processo existente, o que significa mais dados de diagnóstico e, em alguns casos, a ausência de envolvimento do PLC.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.