RFID encontra AGV – Três exemplos de aplicações práticas
Conteúdo deste artigo
RFID encontra AGV – Três exemplos de aplicações práticas
Seja como práticos carrinhos guiados automatizados, plataformas rolantes de montagem ou transportadores de tanques de contenção autônomos maciços, os veículos guiados automatizados (AGVs) tornaram-se elementos indispensáveis em todos os projetos possíveis nos processos de produção modernos que seguem o princípio da Indústria 4.0. Eles ajudam a tornar o trabalho diário significativamente mais fácil, a preservar os recursos existentes e a acelerar consideravelmente os processos de transporte. Eles diferem amplamente na aparência, e as tecnologias que permitem que os veículos funcionem de forma automática ou autônoma são altamente diversas. A RFID é frequentemente utilizada e, quando aplicado de forma inteligente, esse método de identificação baseado em rádio pode executar inúmeras tarefas no AGV. Este artigo do blog apresenta três versões possíveis.
1. HF-RFID para Identificação precisa em Bots
RFID na faixa de alta frequência (HF-RFID) fornece uma maneira eficaz de permitir que bots menores detectem cargas. Um cabeçote de leitura/gravação de HF-RFID extremamente compacto é instalado na parte superior do veículo para detectar as caixas colocadas lá, que estão equipadas com uma etiqueta RFID na parte inferior. Uma vez que o cabeçote de leitura/gravação HF-RFID abrange uma faixa de detecção definida com precisão de até apenas 55 mm, somente a etiqueta RFID do transportador de carga que é realmente relevante é detectada e o risco de uma atribuição incorreta é minimizado. Isso garante o fluxo correto de materiais na produção em todos os momentos.

O cabeçote de leitura/gravação HF F61 permite uma detecção de carga confiável
2. UHF-RFID para detecção de cargas em paletes
Se um grande número de objetos precisar ser identificado de forma síncrona no processo de produção, a RFID na faixa de frequência ultra-alta (UHF-RFID) é uma opção adequada. Se uma empilhadeira autônoma estiver equipada com um cabeçote de leitura/gravação UHF industrial na plataforma dos garfos, isso pode detectar todos os pacotes em uma palete em uma única operação de leitura usando detecção de várias etiquetas. Isso permite o rastreamento transparente e completo de itens que são reservados dentro ou fora do sistema de gerenciamento de armazéns. A alta potência de transmissão do cabeçote de leitura/gravação UHF permite que as etiquetas RFID sejam detectadas assim que o AGV se aproxima do transportador de carga, sem causar um atraso do carregamento. A polarização integrada da antena com comutação automática permite a identificação confiável de etiquetas em posições desconhecidas ou inconsistentes.

O cabeçote de leitura/gravação UHF da série F190 detecta de forma confiável todos os pacotes paletizados em uma única operação de leitura.
3. Posicionamento seguro graças à RFID
Por último, mas não menos importante, ao usar AGVs, a segurança dos funcionários também deve sempre ser garantida. A RFID oferece um suporte valioso aqui, com a escolha recaindo sobre uma faixa de frequência diferente e componentes correspondentes, dependendo da faixa e das condições ambientais. Uma aplicação típica é a desativação ou comutação segura dos campos de segurança do AGV ao recolher cargas, em pontos de transferência ou em portas. Isso requer a determinação segura da posição do AGV, que pode ser alcançada, por exemplo, combinando os dados de posição dos sensores LiDAR usados frequentemente em AGVs para navegação com informações dos transponders RFID incorporados no solo. Se o AGV não estiver equipado com um sensor LiDAR, uma solução RFID projetada de forma redundante também abre a possibilidade de atingir o nível de segurança necessário. Ao implementar essas aplicações de segurança, é importante consultar um parceiro que ofereça, preferencialmente, não apenas componentes compatíveis com PL ou SIL, mas também suporte adicional em relação à segurança.

Transponders incorporados no piso suportam o posicionamento exato de AGVs
Sucesso por meio da versatilidade
Estes exemplos demonstram a versatilidade da RFID. Como a única tecnologia que pode ler e gravar etiquetas de forma confiável, sem uma linha de visão, ela contribui significativamente para aumentar a eficiência e a segurança dos AGVs no campo da Indústria 4.0. Etiquetas, cabeçotes de leitura/gravação, interfaces e diferentes sistemas de barramento e software estão disponíveis em uma ampla gama de projetos. As possibilidades são praticamente infinitas quando se trata de integrar RFIDs a qualquer tipo de AGV.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.