Medição de nível confiável: por que duas tecnologias diferentes são cruciais
Conteúdo deste artigo
Medição de nível confiável: por que duas tecnologias diferentes são cruciais
A tecnologia de medição de nível é a base para o controle de processo confiável nas indústrias química, petroquímica, ambiental e outros setores relacionados. Para garantir um fluxo de processo eficiente e sem problemas, os níveis de limite em tanques, silos ou contêineres devem ser monitorados de forma confiável. As medições de nível também fornecem dados precisos sobre o consumo. A tecnologia de medição de nível confiável e robusta é essencial, especialmente para aplicações críticas e em áreas potencialmente explosivas. Descubra neste artigo do blog por que é aconselhável usar um princípio diferente de medição para a sonda e tecnologia para medição contínua de nível e detecção de limite de nível em aplicações de nível de tanque críticas.
Quais são os dois tipos de medição de nível?
Existem dois tipos de medição de nível e controle de nível:
Detecção de nível de ponto, também conhecida como detecção de limite de nível
Um switch de limite de nível ou nível de ponto é geralmente uma sonda que fornece apenas um sinal de saída discreto quando o nível atinge a sonda ou responde a ela. Apenas indica ao pessoal operacional que um determinado nível foi atingido, mas não indica a altura do nível. Os switches de limite de nível protegem as bombas contra transbordamento ou funcionamento a seco.

Medição de limite de nível para bens sólidos e líquidos
Medição contínua de nível
Com medição contínua de nível, a sonda de medição indica a altura exata do nível flutuante no tanque. Os dispositivos para medição contínua do nível podem ser configurados para que o nível no tanque seja sempre indicado. Os pontos de interruptor dos níveis low-low o ou high-high podem ser adicionados como pontos de alarme. Essa configuração indica ao operador que o nível atingiu uma altura crítica. A sonda de medição contínua pode ser configurada para medição contínua de nível e monitoramento de nível de ponto. Embora essa configuração seja prática, pode causar problemas se a sonda e/ou a tecnologia usada fornecer medições incorretas devido a feedback insuficiente como, por exemplo, devido a uma camada de espuma estendida.

Medição contínua de nível para sólidos e líquidos
Por que devo usar duas técnicas diferentes de medição de nível para evitar níveis críticos de tanque?
Na maioria das aplicações de nível de tanque, é uma boa prática de engenharia adicionar um alarme de nível high-high e/ou low-low para indicar um nível anormal do tanque. Em aplicações críticas de nível de tanque, não é aconselhável usar a mesma sonda e/ou tecnologia para medição contínua de nível e detecção de limite de nível. Se a sonda contínua ou a tecnologia da sonda falhar, ou seja, o meio não responder mais à sonda, o operador perderá os valores de medição contínua e o feedback de detecção do limite de nível.
Se a sonda de nível falhar, a operação não conhece o nível de enchimento do tanque nem o percebe como baixo e continua a operar a bomba. Sem um alarme de -40 °C, uma condição de transbordamento pode simplesmente ocorrer devido à falha da sonda. Se o nível de enchimento for muito baixo, existe o risco de funcionamento a seco e de interrupções graves do processo.

Por que duas tecnologias diferentes são cruciais para a medição de nível?
Ao selecionar um dispositivo, a tecnologia da sonda não é suficientemente considerada e duas sondas do mesmo princípio de medida podem ser usadas para redundância. Por exemplo, se usarmos um sensor ultrassônico para medição contínua do nível de líquidos, mas houver muita espuma na camada superior, o sensor pode fornecer feedback insuficiente ou incorreto. Se a sonda do ponto de alarme redundante for da mesma tecnologia, ela também pode fornecer valores incorretos devido à camada de espuma. Não só a sonda pode falhar, como a tecnologia usada para detecção também pode falhar em determinadas aplicações. Portanto, é crucial usar duas tecnologias diferentes para a medição de nível.
O que é uma solução econômica e redundante para detecção de limite de nível em líquidos?
Os switches de flutuação da série LFL da Pepperl+Fuchs oferecem uma saída de alarme e representam uma tecnologia diferente para os switches de limite de nível, sondas ou outros sensores de nível. Isso os torna uma solução redundante de baixo custo e fácil de instalar para detecção de limite de nível em líquidos. Todos os interruptores de flutuação da Pepperl+Fuchs, como a Série LFL2, são livres de mercúrio e estão disponíveis em uma variedade de materiais e comprimentos de cabo. Eles são adequados para as aplicações mais comuns para medição de nível em tanques e para a maioria dos líquidos corrosivos. As versões de esfera e flutuador estão disponíveis dependendo da densidade do material.
Os switches de flutuação do LFL têm uma saída de contato, PNP e NAMUR para áreas classificadas. Em combinação com uma barreira de segurança intrínseca, como o amplificador de interruptor KCD2-SR-EX2* da Pepperl+Fuchs, eles são uma solução segura para detecção de nível de ponto em áreas classificadas. Um switch de flutuação LFL também pode ser configurado para acionar um alarme de alto nível se outra tecnologia falhar internamente ou se houver muita espuma na superfície.

Switch de flutuação da série LFL para detecção de limite de nível em líquidos

Combinado com uma barreira de segurança intrínseca, como o KCD2-SR-EX2, é uma solução segura para detecção de nível de ponto em áreas classificadas.
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.