Controle inteligente de válvula com IO-Link na tecnologia de transportador
Conteúdo deste artigo
Controle inteligente de válvula com IO-Link em tecnologia de transporte
O padrão de comunicação IO-Link é parte integrante dos modernos sistemas de manuseio de materiais. Essa interface independente do fabricante permite que uma variedade de dados de diagnóstico dos sensores sejam transmitidos ao controlador, tornando-o um componente essencial das aplicações da Indústria 4.0, como monitoramento de condições e manutenção preditiva. Sensores e atuadores podem ser equipados com IO-Link, que é especialmente valioso para válvulas pneumáticas usadas em uma ampla gama de aplicações de manuseio de materiais. A Pepperl+Fuchs oferece um conector de válvula que pode converter esses atuadores de forma rápida e fácil por meio da interface IO-Link. Esta tecnologia de conexão transforma uma válvula padrão em uma válvula inteligente, eliminando a necessidade de substituir o próprio componente. Neste artigo do blog, você aprenderá mais sobre aplicações nas quais o conector de válvula inteligente pode agregar valor.
Aplicações para válvulas pneumáticas no manuseio de materiais
As válvulas pneumáticas são frequentemente usadas em transportadores de rolos e outros sistemas de manuseio de materiais — por exemplo, para controlar bloqueadores e empurradores e manter o controle sobre o fluxo de material.
Bloqueadores de controlador

Para separar os produtos transportados, eles devem ser interrompidos em vários pontos. Primeiro, é necessário um sensor de disparo para detectar a presença dos produtos transportados. Um sensor fotoelétrico como os da série R20x, montado na lateral da linha transportadora, é ideal para essa finalidade. A interface IO-Link facilita a integração deste sensor em redes de comunicação modernas. Assim que uma embalagem, palete ou outro produto transportado é detectado, uma válvula pneumática sob o transportador de rolos é ativada. A válvula então aciona um bloqueador que se move sobre e entre os rolos transportadores, paralisando o produto transportado.
Empurradores de controlador

Os empurradores são usados para empurrar pacotes, bandejas ou outros recipientes de uma linha transportadora para outra. Os sensores fotoelétricos da série R20x são adequados para uso como sensor de disparo na borda do transportador de rolos nesta aplicação. Assim que o sensor detecta um pacote, uma válvula pneumática sob a linha transportadora aciona um empurrador. Isso empurra a embalagem para uma segunda linha transportadora, que pode correr perpendicular ou paralela à primeira. Os produtos transportados são facilmente classificados, divididos e encaminhados para a próxima estação.
Controle inteligente de válvula com o conector de válvula IO-Link
Como mostram estes exemplos de aplicação, as válvulas pneumáticas são essenciais para controlar o fluxo de material em transportadores de rolos. Mas e o valor agregado dos conectores de válvula com IO-Link?
Em sistemas de manuseio de materiais, o alto rendimento é crucial. Se as válvulas críticas falharem, os produtos transportados não poderão mais ser separados e distribuídos corretamente. Em situações extremas de falha, toda a linha pode parar, acarretando custos elevados para o operador da instalação. Instalar conectores de válvula IO-Link da Pepperl+Fuchs pode ajudar a evitar essas falhas dispendiosas.
Dados de diagnóstico para monitoramento de condições e manutenção preditiva

O conector da válvula captura dados de diagnóstico abrangentes da válvula conectada, desde a tensão de alimentação e a corrente de saída até o movimento da válvula, a temperatura e o consumo de energia do solenóide. Valores limite individuais podem ser definidos para cada parâmetro, de modo que um alarme seja acionado se o parâmetro for excedido. Quebras de cabosecurtos-circuitos também podem ser detectados com segurança. Além disso, o conector da válvula possui um contador de ciclos de comutação integrado, permitindo aos usuários monitorar a vida útil da válvula.
Todos os dados do processo são transmitidos ao controlador ou aos sistemas baseados em nuvem por meio de um IO-Link master da Pepperl+Fuchs, por exemplo, um dispositivo da série ICE*. Com esta solução, os operadores da instalação podem detectar avarias antecipadamente, evitar falhas e reduzir os tempos de inatividade do sistema transportador.
Modo de economia de energia para maior vida útil

O conector da válvula está equipado com um modo de economia de energia que minimiza a necessidade de substituição de dispositivos de campo. A regulação da corrente de saída não só reduz a energia necessária em até 70%, mas também reduz significativamente a temperatura. O conector de válvula IO-Link prolonga a vida útil das válvulas pneumáticas, garantindo a operação eficiente dos sistemas de manuseio de materiais.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.