Como o RFID com IO-Link facilita o acesso à máquina
Conteúdo deste artigo
Como o RFID com IO-Link facilita o acesso à máquina
O uso de RFID para controle e operação de acesso à máquina não é novidade. Dependendo da aplicação, diferentes faixas de frequência são usadas, LF, HF ou UHF. Recentemente, houve uma tendência de que cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link estão sendo cada vez mais usados precisamente para essas aplicações. Como sempre, o objetivo é garantir que somente pessoal autorizado opere maquinário. Também é importante a capacidade de recuperar um registro de operação e como cada funcionário parametriza as máquinas.
Os usuários que antes achavam que o RFID era muito complicado mudaram rapidamente sua visão na prática. Neste artigo do blog, vamos examinar com mais detalhes o tópico e mostrar possíveis casos de uso.
Como o RFID com o IO-Link funciona?
A operação dos cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link é simples e intuitiva. Começando no “Modo fácil”, os cabeçotes começam instantaneamente a procurar uma etiqueta RFID para ler. Uma interface da web fácil de usar possibilita a parametrização e a configuração de alterações.
Um cartão RFID, ou seja, um transponder de RFID no formato de cartão de crédito, é uma excelente solução para aplicações de acesso à máquina. Para operar uma máquina, um usuário em potencial aproxima o cartão do leitor de RFID. Os dados são verificados em relação a uma tabela verdade em um PLC para garantir que o usuário tenha permissão para operar a máquina. Usando cabeçotes de leitura/gravação RFID com IO-Link, os dados de login podem ser enviados para um banco de dados para acompanhar quem faz login e quando.

Os operadores de máquina precisam apenas manter seu transponder RFID sobre o leitor de RFID e a autorização ocorre automaticamente e em tempo real. A imagem aqui é a estação de leitura/gravação IQT1-F61-IO da Pepperl+Fuchs com IO-Link.
Para a conexão de dispositivos IO-Link, você precisa de um mestre IO-Link. Até oito cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link podem ser conectados por mestre IO-Link. Isso facilita e torna acessível a configuração de vários pontos de leitura na máquina para permitir a aprovação em camadas da operação da máquina. Se o software ou a máquina a serem acessados tiverem um conceito de direitos e funções adequado, o pessoal de serviço e os administradores podem ter seu próprio ponto de leitura.
Três exemplos de aplicações de acesso à máquina usando RFID com IO-Link
Máquinas de classificação automática de rolamentos

Somente pessoal autorizado pode operar a máquina que classifica e fornece um número específico de esferas em cada rolamento. Se a quantidade errada de esferas for adicionada a um rolamento, o rolamento pode falhar de forma perigosa.
Produção de transformadores

Também na produção de transformadores, somente pessoal autorizado deve operar os guindastes que levantam peças grandes e peças montadas durante a produção. Um operador sem as habilidades necessárias pode causar ferimentos a si mesmo ou a outras pessoas, interrompendo o processo de produção e danificando ativos valiosos.
Elevadores de guindaste

Guindastes enormes que levantam contêineres de carga só devem ser operados por pessoal treinado. Se ocorrer um erro, como o uso de um equipamento de elevação de tamanho incorreto, um registro de operação eletrônica será muito útil. Os erros podem ser resolvidos mais facilmente e evitados no futuro.
Quer começar?
RFID em combinação com o IO-Link tem grande potencial para aumento da eficiência no acesso à máquina. Se você também quiser implementar o RFID para sua aplicação, recomendamos que dê uma olhada em nosso portfólio de componentes RFID. Nossos especialistas estão ansiosos para receber sua consulta.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.