Your automation, our passion.

Categorias

Categorias

Tecnologias

Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre tecnologias de comunicação inteligentes, como IO-Link, RFID ou Ethernet-APL, que permitem processos transparentes e digitalizados na sua instalação. Essas principais tecnologias para configurar redes IIoT (Internet Industrial das Coisas) garantem uma transmissão de dados confiável do nível de campo para o controlador, para sistemas de software e para a nuvem. Além disso, a Pepperl+Fuchs oferece um sistema de IoT (Internet das Coisas) baseado em um sensor ultrassônico usando a tecnologia LoRaWAN®, que transmite dados de forma autônoma com alcance de vários quilômetros.

Tecnologias

Leia o blog da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre tecnologias de comunicação inteligentes, como IO-Link, RFID ou Ethernet-APL, que permitem processos transparentes e digitalizados na sua instalação. Essas principais tecnologias para configurar redes IIoT (Internet Industrial das Coisas) garantem uma transmissão de dados confiável do nível de campo para o controlador, para sistemas de software e para a nuvem. Além disso, a Pepperl+Fuchs oferece um sistema de IoT (Internet das Coisas) baseado em um sensor ultrassônico usando a tecnologia LoRaWAN®, que transmite dados de forma autônoma com alcance de vários quilômetros.

Ethernet-APL – Oito perguntas frequentes sobre desempenho da fábrica com comunicação digital

A Ethernet-APL permite comunicação contínua e rápida transmissão de dados do nível de campo até o sistema de controle de processos e a nuvem. Como acontece com todas as tecnologias modernas, também surgem dúvidas. Respondemos a oito perguntas frequentes sobre o desempenho da fábrica com comunicação digital e o que os usuários devem procurar ao criar uma rede Ethernet-APL.

Por |julho 07, 2023|Categorias: Proteção Contra Explosão, Industria 4.0, Tecnologias|

Como o RFID com IO-Link facilita o acesso à máquina

O uso de RFID para controle e operação de acesso à máquina não é novidade. Dependendo da aplicação, diferentes faixas de frequência são usadas, LF, HF ou UHF. Recentemente, houve uma tendência de que cabeçotes de leitura/gravação HF com IO-Link estão sendo cada vez mais usados para precisamente essas aplicações. Neste artigo do blog, vamos examinar com mais detalhes o tópico e mostrar possíveis casos de uso.

Por |maio 24, 2023|Categorias: RFID, Aplicações, IO-Link, Tecnologias|

Como decodificar etiquetas RFID (HF)

Os cabeçotes de leitura/gravação RFID da Pepperl+Fuchs conseguem ler quaisquer etiquetas RFID, e qualquer sistema RFID consegue ler as etiquetas RFID da Pepperl+Fuchs feitas para atender aos padrões internacionais ISO/IEC 15693 e ISO/IEC 18000-3. Neste artigo do blog, explicaremos como decodificar as etiquetas RFID HF para configurar o seu sistema RFID HF.

Por |março 16, 2023|Categorias: RFID|

Monitoramento de condições e manutenção preditiva com os codificadores giratórios IO-Link

Com o ENA**TL-**IO-Link, a Pepperl+Fuchs foi um dos primeiros fabricantes a lançar um codificador giratório absoluto com interface IO-Link. Saiba como você pode obter as vantagens de uma configuração fácil e da integração com o codificador giratório IO-Link, monitorando, ao mesmo tempo, o status das suas instalações de maneira econômica.

Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Aplicações, IO-Link, Sensores Industriais|

Parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware

Quando conectados a um mestre IO-Link, os dispositivos IO-Link oferecem uma variedade de benefícios aos sistemas de controle em uma fábrica, como configuração e parametrização on-line, troca simplificada de dispositivos e até mesmo aquisição de dados via OPC UA e MQTT. No entanto, por motivos de comissionamento e teste, você pode configurar e parametrizar um dispositivo IO-Link fora da fábrica. Este artigo do blog oferece suporte à parametrização off-line de dispositivos IO-Link usando PACTware.

Por |novembro 24, 2022|Categorias: IO-Link|

RFID em áreas classificadas: três exemplos do campo

Neste artigo do blog, você obterá uma percepção mais aprofundada sobre três exemplos de aplicações que o ajudarão a entender o uso bem-sucedido e seguro de RFID em áreas classificadas.

Por |novembro 24, 2022|Categorias: RFID, Proteção Contra Explosão|

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se
Go to Top