Por |março 31, 2026|Categorias: Industria 4.0, IO-Link, Tecnologias|

Internet Industrial das Coisas com MQTT e tecnologia IO-Link

Conteúdo deste artigo

Internet Industrial das Coisas com MQTT e tecnologia IO-Link

Existem muitas maneiras de alcançar o tipo de conexão confiável entre máquinas que impulsiona a Internet Industrial das Coisas. Uma das opções é a incorporação de dispositivos MQTT. Você se pergunta se mudar para dispositivos compatíveis com MQTT pode melhorar sua aplicação? Veja o que você precisa saber para criar um sistema preparado para IIoT.

Por que usar MQTT?

Originalmente criado pela IBM, o MQTT é um protocolo de mensagens leves de publicação/assinatura (“pub/sub”) ideal para uso com sensores de baixa potência ou um grande número de dispositivos que exigem troca de dados com bom custo-benefício e/ou conexão com a nuvem. Isso o torna especialmente adequado para aplicações de IoT.

Mais do que qualquer outro protocolo compatível com os mestres IO-Link ICE2 e ICE3 da Pepperl+Fuchs, o MQTT é útil para especialistas em desenvolvimento de software que desejam criar suas próprias soluções usando linguagens abertas. É uma boa opção para conectar a OT à nuvem ou a outros dispositivos que não sejam PLC, mas pode não ser a melhor escolha para pequenas e médias empresas que buscam soluções prontas de seus fornecedores. Protocolos como o OPC UA, que os mestres IO-link ICE2/ICE3 também aceitam, tendem a ser mais adequados para esses usuários.

IO-Link e MQTT

Os mestres IO-Link ICE2/ICE3 da Pepperl+Fuchs são um excelente exemplo de protocolos IIoT em ação. Além de permitir que os usuários trabalhem com padrões como EtherNet/IP, MODBUS TCP e PROFINET IO, eles também oferecem suporte ao MQTT e ao OPC UA. Como esses dispositivos são projetados para uso industrial, eles são ideais para interligar diversos sensores e criar arquiteturas distribuídas robustas.

Utilizar mestres IO-Link com protocolo MQTT pode facilitar a criação de sistemas IIoT. Esses dispositivos podem ajudar empresas e organizações a otimizar tarefas essenciais, como a manutenção da qualidade de serviço da IIoT.

Os mestres IO-Link compatíveis com vários protocolos são plataformas especialmente úteis para a criação de novos sistemas personalizados. As empresas que desejam experimentar podem fazê-lo livremente, sem se preocupar com a compatibilidade. À medida que constroem novas redes de controle de máquinas em torno de dispositivos IO-Link, podem adicionar seu próprio hardware de sensores personalizado usando uma ampla gama de plataformas comprovadas para ajustar sua implementação.

MultiLink™ e MQTT

Com o MultiLink™ nos blocos ICE da Pepperl+Fuchs, os usuários ganham flexibilidade ao usar sistemas PLC e soluções em nuvem simultaneamente. Isso se traduz em uma arquitetura mais fácil e mais poderosa que fornece dados do dispositivo final para programas que podem tomar decisões informadas e realizar análises. OPC UA, MQTT e MODBUS TCP, todos suportados pelos mestres IO-Link ICE2/ICE3, são métodos comuns para compartilhar dados entre sistemas e/ou fornecer controle direto de aplicações sem requisitos rígidos em tempo real ou, neste exemplo, do dispositivo final para o SCADA, IHM ou a nuvem:

graphic showing how an IIoT network is set up from the field to the cloud

Visão geral:

  • EtherNet/IP e PROFINET fornecem controle CLP em tempo real.
  • MODBUS TCP pode operar praticamente em tempo real para PLC, IHM ou SCADA.
  • MQTT e OPC UA fornecem conexão direta com SCADA ou a nuvem.
  • Os usuários podem utilizar esses protocolos simultaneamente por meio do MultiLink™
  • O conceito de configuração baseado na web não requer software adicional, sendo, portanto, uma solução ideal para aplicações autônomas sem controle CLP.

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se