Por |janeiro 04, 2023|Categorias: Aplicações, Sensores Industriais|

Montagem de sensores indutivos duplos em válvulas manuais

Conteúdo deste artigo

Montagem de sensores indutivos duplos em válvulas manuais

Muitas das válvulas manuais em instalações químicas ou petroquímicas ainda não são monitoradas por um processo automatizado. A adaptação das instalações para uso de sensores indutivos duplos possibilita a manutenção de uma visão geral constante da abertura ou do fechamento correto das válvulas. A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla gama de sensores de monitoramento da posição de abertura ou fechamento das válvulas, que são ideais para diversas condições operacionais. Mas, qual é a melhor maneira de instalar esses sensores na sua usina? Leia este artigo do blog para saber mais sobre os acessórios de montagem da Pepperl+Fuchs.

A solução de montagem ideal, mesmo para válvulas sem furo roscado

Ao escolher a solução de montagem ideal, o fato de que muitas das soluções disponíveis no mercado exigem um furo roscado pode ser verdadeiramente desafiador. Como várias válvulas não atendem a esse requisito, em alguns casos será necessário perfurar um orifício especificamente para a instalação do sensor duplo.

Os operadores não precisam mais gastar tempo e dinheiro com esse processo, pois a Pepperl+Fuchs agora oferece uma solução de montagem que não requer furo roscado: a válvula pode ser simplesmente presa à ponta do eixo, o que significa que válvulas sem furos roscados agora podem ser automatizadas com rapidez e facilidade.

Para quais tipos de válvulas é possível usar a solução de fixação?

A solução de fixação da Pepperl+Fuchs é composta por duas partes adquiridas separadamente: uma base de montagem de duas peças e uma alavanca manual, e uma placa adaptadora na qual o sensor e o ativador serão montados. A solução é adequada para a montagem de sensores indutivos duplos em praticamente qualquer válvula manual padrão. A única questão que precisa ser levada em consideração é o formato do eixo de acionamento, que precisa ser quadrado para garantir que a solução de fixação seja instalada sem qualquer problema. Contudo, em algumas condições de projeto, é possível implementar soluções desenvolvidas para geometrias não quadradas.

Quais acessórios de montagem são a melhor opção para a sua válvula?

Tanto a base de montagem quanto a placa adaptadora usadas para montar o sensor e o ativador estão disponíveis em diversas versões. Descubra abaixo quais versões são as melhores para as suas instalações.

A base de montagem ideal

O tamanho da válvula é o fator crucial para a seleção da base de montagem adequada. A base de montagem está disponível para ISO5211 tamanhos padrão F03/04, F05, F07 e F10. A respectiva alavanca manual é simplesmente acoplada ao eixo de acionamento para garantir uma rotação suave e permitir que as válvulas sejam abertas e fechadas com rapidez e facilidade.

Mounting Base
mounting_set_MHV_BT

A base de montagem de duas peças, que inclui a alavanca manual, não é aparafusada no acionador, mas fixada em sua parte externa.

A placa adaptadora ideal

A placa adaptadora está disponível em tamanho pequeno e grande: a melhor opção para as suas instalações depende do tamanho da válvula, do sensor e do ativador. Ambas as versões da placa adaptadora têm um eixo de acionamento com rolamento que se movimenta com muita suavidade e não causa fricção, nem mesmo em condições ambiente desafiadoras. Como as placas adaptadoras são feitas de aço inoxidável, elas também podem ser usadas em áreas externas com alto risco de corrosão.

A placa adaptadora pequena é ideal para sensores duplos menores, podendo ser adaptada aos sensores das Séries F25, F25K e F31, que são geralmente usados como soluções compactas em válvulas manuais menores. Além desses sensores duplos, os ativadores padrão BT32 e Bt65 também estão localizados na placa adaptadora.

adapter_plate_small_MHV-BT-F25_F31

A placa adaptadora pequena

dual_sensor_clamping_solution_small_1024px

A placa adaptadora pequena oferece espaço suficiente para montar o sensor duplo F31 em combinação com o ativador BT65, por exemplo.

Por outro lado, a placa adaptadora grande comporta dois sensores Pepperl+Fuchs grandes. Esses sensores são a versão F31K com espaço para fixação e a versão F31K2, que é adequada para aplicações externas e off-shore devido ao seu invólucro extremamente resistente. A placa adaptadora grande não é adequada somente para ativadores padrão, ela também pode ser usada para montar ativadores com indicadores de posição da válvula coloridos.

adapter_plate_large_MHV_BT_F31K_F31K2

A placa adaptadora grande

dual_sensor_clamping_solution_large

A base de montagem grande é adequada para montar o sensor duplo F31K2 e um ativador com um indicador de posição da válvula colorido, por exemplo.

Como os sensores são montados?

Usando-se os acessórios de montagem da Pepperl+Fuchs, os sensores duplos podem ser implantados nas suas instalações em apenas algumas etapas. Primeiramente, acople a parte inferior da base de montagem a uma válvula e posicione a alavanca no eixo quadrado. Em seguida, encaixe a placa adaptadora à parte superior da base de montagem e aparafuse o sensor duplo e o ativador na placa. Em seguida, encaixe a parte superior da base de montagem na parte inferior. A altura pode ser ajustada para facilitar a identificação da posição correta, de modo que o eixo de comutação da placa adaptadora e a placa-guia da alavanca possam se engatar entre si.

Com os acessórios de montagem certos da Pepperl+Fuchs, nada poderá impedir o monitoramento automático das suas válvulas manuais. Se você precisar de ajuda para escolher a solução correta, nossos especialistas estarão à disposição.

e-news

Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.

Inscreva-se