Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology: uma comparação de dois princípios de medição fotoelétrica
Conteúdo deste artigo
- Como os sensores com Multipixel Technology funcionam?
- Sensores com Multipixel Technology em uso
- Visão geral das vantagens da Multipixel Technology
- Como os sensores com Pulse Ranging Technology funcionam?
- Sensores com Pulse Ranging Technology em uso
- Visão geral das vantagens da Pulse Ranging Technology
- Mais informações
Multipixel Technology vs. Pulse Ranging Technology: uma comparação de dois princípios de medição fotoelétrica
Seja a curta distância ou a distâncias de até várias centenas de metros, os sensores fotoelétricos com Multipixel Technology (MPT) e Pulse Ranging Technology (PRT) possibilitam uma detecção de objetos confiável e precisa e oferecem várias vantagens ao mesmo tempo. Com a ajuda das tecnologias de medição integradas, a distância até o objeto é detectada com precisão pontual e avaliada imediatamente, para que as falhas possam ser detectadas e retificadas em um estágio inicial. Ambas as tecnologias de medição são, em grande parte, insensíveis a influências externas e fornecem resultados de medição precisos mesmo em superfícies difíceis de objetos.
Neste artigo do blog, você poderá saber mais sobre como os sensores com MPT e PRT funcionam e para quais aplicações as respectivas tecnologias são adequadas.
Como os sensores com Multipixel Technology funcionam?
A Multipixel Technology combina o princípio de triangulação comprovado com a funcionalidade de medição de sensores de distância clássicos. Para isso, o chamado PowerBeam (um LED ou um laser) emite um feixe de luz sobre o objeto a ser detectado, que o reflete. O feixe de luz refletido é detectado novamente por um elemento receptor no sensor, a matriz multipixel. Finalmente, a distância até o objeto é medida usando uma medida de ângulo precisa dentro dos triângulos.
Dependendo da distância entre o sensor e o objeto, a luz refletida atinge diferentes posições na matriz multipixel: se o objeto estiver próximo, há uma grande mudança angular. Se estiver mais longe, há uma mudança angular menor.
A distância exata do objeto até o sensor pode então ser determinada usando a relação angular e a determinação da posição do ponto de luz no elemento receptor. Isso é feito de forma totalmente automática usando o microprocessador integrado e algoritmos de software coordenados.
Os potentes sensores com MPT dominam sem esforço tarefas complexas de detecção de objetos a curta distância e proporcionam resultados de medição confiáveis e sem interferências, mesmo em condições ambientais variáveis.
Sensores com Multipixel Technology em uso
Detecção de diferentes alturas de pilhas
Ao carregar contêineres em tecnologia de transporte, os sensores da série R10x podem usar MPT para detectar e avaliar duas informações de distância diferentes e saída de dois pontos de comutação em cada caso. Isso significa que a altura da pilha pode ser detectada em uma etapa e o próximo contêiner pode ser solicitado ao mesmo tempo. Saiba mais.
Os sensores MPT da série R10x detectam de forma confiável diferentes alturas de pilha.
Controle de qualidade confiável
A detecção confiável dos menores objetos é crucial para o bom funcionamento dos processos automatizados. Mesmo os menores erros de posicionamento ou ausência de peças podem interromper todo o processo de montagem ou de embalagem.
Os sensores R10x com MPT podem detectar até desvios mínimos de posição e orientação com precisão de micrômetro. Saiba mais.
Os sensores R10x com MPT são uma solução confiável para controle de qualidade.
Controle de posição precisa de componentes
Para que os robôs trabalhem de forma segura e confiável em uma célula de soldagem, é necessário determinar a posição exata das peças a serem removidas. Os sensores de modo difuso da série R201 com MPT oferecem medição de distância livre de interferências a uma curta distância, a partir da qual o controlador do robô determina as coordenadas de fixação ideais. Saiba mais.
Os sensores do modo difuso da série R201 com MPT detectam com precisão a posição dos componentes.
Visão geral das vantagens da Multipixel Technology
- Detecção precisa de objetos em curtas distâncias, mesmo com superfícies de objetos reflexivas ou escuras
- Desconsideração de objetos que interferem na área de detecção através de modos de operação personalizáveis
- Operação confiável em ambientes exigentes, como aplicações de congelamento profundo até -30 °C
Como os sensores com Pulse Ranging Technology funcionam?
Com a ajuda da PRT, distâncias de alguns centímetros a várias centenas de metros podem ser detectadas com precisão pontual. Para fazer isso, uma fonte de luz poderosa emite pulsos curtos e de alta energia que são refletidos pelo objeto, ou por um refletor, e detectados novamente por um elemento receptor sensível à luz.

A distância até o objeto é calculada a partir dos valores determinados usando o tempo de trânsito dos pulsos de luz. Se o objeto estiver próximo, o tempo de viagem da luz será curto. Se estiver mais longe, o tempo de propagação da luz será mais longo.
Os sensores de distância equipados com Pulse Ranging Technology oferecem medições confiáveis e altamente precisas com alta precisão de repetição e tempos de resposta curtos. Como as interferências externas, como a luz ambiente ou as diferentes propriedades de reflexão, dificilmente influenciam a funcionalidade dos sensores PRT, elas são adequadas para uso em uma ampla variedade de condições ambientais e de objetos.
Sensores com Pulse Ranging Technology em uso
Navegação milimetricamente precisa de AGVs
Veículos guiados automatizados (AGVs) estão cada vez mais assumindo o transporte de mercadorias na logística de armazém e produção. O sensor 2-D LiDAR R2000 com PRT e a visibilidade total de 360 graus fornecem dados de posição com precisão milimétrica e possibilitam um controle preciso do AGV sem atrasos. Saiba mais.

O sensor 2-D LiDAR R2000 com PRT é uma solução ideal para navegação precisa de AGVs.
Medição de distância precisa em armazéns
Muitas aplicações automatizadas exigem medição de distância precisa e rápida que também funciona em longas distâncias. O sensor de distância R200 com PRT compacto garante que os shuttles de prateleira se movam de forma confiável pelos armazéns e em vários níveis. Saiba mais.

O sensor de distância R200 com PRT garante medições de distância precisas em aplicações de armazéns.
Posicionamento confiável de elevadores
Na construção de sua estrutura, as carrocerias são transportadas em elevadores ao longo de vários níveis. Aqui, o sensor de distância R1000 com PRT possibilita um posicionamento particularmente rápido e preciso, mesmo em longas distâncias. Saiba mais.

O sensor de distância R1000 com PRT garante o posicionamento preciso e confiável dos elevadores.
Visão geral das vantagens da Pulse Ranging Technology
- Resultados de medição precisos em longas distâncias, mesmo com vários alvos no alcance de detecção
- Insensível a influências externas, como luz ambiente, poeira ou névoa e mascaramento confiável de objetos no plano e fundo
- Operação confiável mesmo em condições ambientais exigentes, como aplicações de congelamento profundo até -30 °C
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.