A função importante da RFID na indústria de mineração
Conteúdo deste artigo
A função importante da RFID na indústria de mineração
A indústria de mineração está se voltando para tecnologias modernas para melhorar a eficiência, a segurança dos trabalhadores e o desempenho operacional. Um avanço tecnológico é o uso de RFID (identificação por radiofrequência). Neste artigo do blog, você aprenderá como os sistemas RFID da Pepperl+Fuchs estão mudando a forma como as operações de mineração são gerenciadas e monitoradas, oferecendo uma variedade de benefícios, desde a produtividade ampliada ao controle de inventário otimizado, passando por medidas de segurança aprimoradas e muito mais. Dois exemplos práticos de aplicação demonstram quais sistemas RFID são usados nas condições ambientais desafiadoras da indústria de mineração.
Papel da RFID na mineração
Os sistemas RFID consistem em etiquetas, dispositivos de leitura/gravação e uma unidade de avaliação que trabalham em conjunto uniformemente para rastrear e identificar objetos em tempo real . Os dispositivos de leitura/gravação criam um campo de energia que ativa as etiquetas. As etiquetas, equipadas com microchips e antenas, emitem sinais de rádio que são captados por dispositivos de leitura/gravação RFID. Em seguida, esses dispositivos transmitem os dados recolhidos para uma unidade de avaliação que processa as informações e as encaminha para um controlador para que as informações possam ser recuperadas de forma rápida e precisa. Na indústria de mineração, essa tecnologia está sendo usada para simplificar vários processos e superar os desafios associados com métodos de rastreamento tradicionais, como entrada manual de dados, leitura de código de barras, inspeção manual e relatórios, além de real-time visibility.

Desde dispositivos de leitura/gravação RFID e etiquetas a unidades de avaliação: o extenso portfólio de RFID da Pepperl+Fuchs abrange todos os requisitos do setor de mineração.
Melhoria do gerenciamento de ativos
Uma das aplicações mais importantes dos sistemas RFID no setor de mineração é a gestão de ativos. Na mineração, há um grande número de máquinas, veículos e equipamentos cuja localização e uso precisam ser monitorados. As etiquetas RFID anexadas ao equipamento permitem o rastreamento e a coleta de dados em tempo real , fornecendo dados de localização contínuos e garantindo que cada equipamento seja contabilizado e usado de forma eficiente. Isso não só reduz o risco de roubo, mas também otimiza a alocação de recursos, o que, no contexto de ativos marcados com RFID, significa o uso otimizado de equipamentos para garantir que sejam implantados de forma eficaz, resultando em economia de custos para as empresas de mineração.
Otimização do controle de inventário
Sistemas RFID são fundamentais para melhorar o controle de inventário no setor de mineração. Ao etiquetar matérias-primas, produtos finalizados e até mesmo peças sobressalentes, as empresas de mineração podem manter registros precisos dos níveis de estoque. Essas informações em tempo real sobre o inventário possibilitam um melhor planejamento e reduzem a probabilidade de atrasos ou paralisações na produção devido à falta de material. Além disso, a tecnologia RFID ajuda a minimizar erros associados à entrada manual de dados, o que por sua vez contribui para um processo de gerenciamento de inventário livre de erros e mais simplificado.
Garantia da proteção do trabalhador
A proteção do trabalhador é extremamente importante em qualquer ambiente industrial, e o setor de mineração não é exceção. Os sistemas RFID estão sendo usados para aumentar a proteção dos trabalhadores por meio da identificação de pessoal em locais de mineração. Ao emitir cartões de identificação habilitados com RFID aos trabalhadores, as empresas de mineração podem monitorar seus acessos, garantindo que eles adiram às zonas de segurança designadas e evitem áreas classificadas. Em caso de emergência, os sistemas RFID permitem um levantamento de pessoas rápido e preciso, apoiando esforços de resgate e reduzindo riscos potenciais.
Agilização da logística e da cadeia de suprimentos
Uma logística eficiente e o gerenciamento da cadeia de suprimentos também são componentes essenciais para operações de mineração bem-sucedidas. Os sistemas RFID desempenham um papel fundamental na otimização desses processos, fornecendo visibilidade em tempo real do transporte de materiais e produtos. Do local de extração às unidades de processamento e centros de distribuição, a tecnologia RFID permite o monitoramento preciso das remessas, reduzindo atrasos e melhorando a eficiência geral da cadeia de suprimentos.
Conformidade com as normas
O setor de mineração está sujeito a regulamentos rigorosos para garantir a sustentabilidade ambiental e a proteção de pessoal. Os sistemas e soluções de RFID da Pepperl+Fuchs ajudam a garantir a conformidade fornecendo dados precisos que podem ser facilmente auditados e verificados. Desde o rastreamento da origem das matérias-primas até o monitoramento da eliminação de resíduos, nossa tecnologia RFID ajuda as empresas de mineração a manter registros abrangentes para facilitar o cumprimento dos requisitos regulamentares.
Contribuição para a sustentabilidade
A indústria de mineração está em constante evolução, e a integração de produtos e soluções de RFID da Pepperl+Fuchs está contribuindo para o progresso. As vantagens do gerenciamento de ativos aprimorado, controle de inventário otimizado, maior segurança do trabalhador e logística simplificada estão impulsionando todas as operações e processos de mineração. Ao tornar os processos mais eficientes e otimizar o uso de recursos, a implementação da tecnologia RFID também coloca o setor de mineração no caminho para a sustentabilidade.
Sistemas de RFID na mineração – Dois exemplos de aplicação
Os sistemas de RFID usados na mineração devem resistir a condições particularmente desafiadoras, desde temperaturas ambiente extremas até minério de ferro e pó no ar. A Pepperl+Fuchs oferece soluções de RFID altamente robustas e resistentes que são ideais para esses desafios.
Gerenciamento eficiente do fornecimento de água: dispositivo de leitura/gravação RFID F192 UHF

Os sistemas de irrigadores na mineração são frequentemente operados com caminhões-reservatório que são abastecidos com água através de um sistema de enchimento. Um sistema de RFID oferece a solução ideal para ajuste da quantidade de água até a capacidade, garantindo a rastreabilidade do veículo ao mesmo tempo: o robusto dispositivo de leitura/gravação RFID F192 UHF é usado para esse fim. Devido ao grau de proteção IP67 e uma faixa de temperatura estendida, a confiabilidade máxima do processo é garantida mesmo em condições ambientais desafiadoras. O disposisivo de leitura/gravação RFID identifica o veículo através da econômica etiqueta IUC87-F257-T17-M-FR* UHF, que pode ser montada diretamente no tanque do veículo. Em seguida, os valores medidos são encaminhados através da unidade de avaliação IDENTControl para que o fluxo de água possa ser regulado de forma ideal. Para um rastreamento de ativos confiável, o transponder UHF pode armazenar informações adicionais sobre o veículo, como seu status ou localização em tempo real.
Posicionamento confiável de máquinas de pátio: dispositivo de leitura/gravação RFID F190 UHF

Com recolhedores de rodas de caçamba, a posição da máquina deve ser monitorada em todo o pátio de armazenamento para garantir o empilhamento confiável de materiais. Para esse efeito, as etiquetas UHF do tipo IUC87-F257-T17-M-FR* são fixadas em posições predefinidas ao longo de todo o percurso de viagem. Um dispositivo de leitura/gravação RFID UHF da série F190 é fixado à máquina de pátio e lê as etiquetas em intervalos ajustáveis de até dois metros. O dispositivo de leitura/gravação RFID é ideal para essa tarefa porque pode suportar as condições ambientais adversas na mineração e até mesmo o contato direto com o minério. Sempre que uma nova etiqueta é lida, o sistema envia automaticamente um sinal para o PLC e compara-o com os valores de posição adicionais fornecidos por um codificador absoluto da série ENA58IL. Isso garante que a posição da máquina seja sempre medida de forma confiável.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.