Monitoramento de condições e manutenção preditiva com os codificadores giratórios IO-Link
Conteúdo deste artigo
Monitoramento de condições e manutenção preditiva com os codificadores giratórios IO-Link
Seja no segmento de manipulação de materiais, no de máquinas de embalagens ou de turbinas eólicas, os sensores com interface IO-Link estão sendo cada vez mais usados para pavimentar o caminho para a Indústria 4.0. Com o ENA**TL-**IO-Link, a Pepperl+Fuchs foi um dos primeiros fabricantes a lançar um codificador giratório absoluto com interface IO-Link, que está sendo disponibilizado em diversas opções e com uma ampla variedade de parâmetros de configuração. No nosso artigo do blog, mostraremos como você pode se beneficiar da facilidade de configuração e de integração com este codificador giratório IO-Link, monitorando, ao mesmo tempo, o status das suas instalações de maneira econômica.
Por que usar codificadores giratórios com IO-Link?
A interface IO-Link internacionalmente padronizada possibilita a comunicação contínua entre o nível de controle e os sensores individuais em campo. Os sensores equipados com IO-Link não somente desempenham sua própria função de sensores, mas também criam a base para conceitos diagnósticos sistemáticos. Por isso, a condição das máquinas pode ser continuamente monitorada, de modo a prevenir falhas e tempos de inatividade por meio de manutenções preditivas.
O uso de codificadores giratórios inteligentes e capazes de se comunicar é um modo fácil de implementar monitoramento de condições e manutenção preditiva: assim, não é necessário fazer altos investimentos em adequação das instalações. Como outra tecnologia de sensor (por exemplo, a tecnologia de manipulação de materiais) também está sendo cada vez mais convertida em IO-Link, os codificadores giratórios IO-Link se adequam perfeitamente ao conceito geral de muitas instalações industriais. Além disso, os valores mensurados são transmitidos a uma velocidade de 230,4 kBit/s via COM3, a mais alta velocidade de transmissão no padrão IO-Link.
Funcionalidades avançadas
A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de codificadores giratórios IO-Link em diferentes opções mecânicas que podem ser implementadas em todas as aplicações comuns de codificadores giratórios absolutos. Devido ao princípio de detecção magnética, os sensores são fortes e resistentes ao desgaste, e detectam precisamente o ângulo de rotação do eixo do codificador. Além disso, o ENA**TL-**IO-Link vem com uma grande quantidade de funcionalidades avançadas:
- A função multigiro possibilita o mapeamento de aplicações cíclicas.
- A função de predefinição permite o ajuste dos valores de posição durante a operação. Assim, as imprecisões causadas por deslizamento podem ser compensadas sem a necessidade de reajustes demorados.
- O codificador giratório não somente mede os valores das posições nos movimentos giratórios, como também mede os valores de temperatura, possibilitando, assim, a elaboração da conclusão sobre a condição da máquina.
- Intervalos crítico de posição e temperatura, também chamados de sinais de alerta, podem ser definidos individualmente. Assim que um valor crítico for identificado, a máquina poderá ser desligada automaticamente.

O codificador absoluto com interface IO-Link oferece dados de medição de alta precisão, e é caracterizado por seu design robusto. Com o ENA**TL-IO-Link, você tem todas as vantagens de uma interface IO-Link ao seu dispor: facilidade de parametrização, simplicidade de manutenção e total transparência de dados.
Facilidade de comissionamento possibilitada pela IO-Link
A interface IO-Link não somente habilita o monitoramento de condições e a manutenção preditiva, mas também facilita a configuração e a integração do codificador giratório. Por meio de uma IO-Link principal, o ENA**TL-**IO-Link pode ser parametrizado mais rapidamente e mais facilmente do que os codificadores giratórios convencionais. Essa IO-Link principal oferece diversas opções de configuração: os parâmetros podem ser facilmente adaptados por ferramentas de software. Quando solicitado, os codificadores giratórios também podem ser fornecidos com parâmetros especificamente adaptados ao cliente, mesmo que em pequenas quantidades.
Nossos clientes também se beneficiam das vantagens da interface IO-Link na substituição dos sensores: como os parâmetros de configuração são armazenados tanto no codificador giratório quanto na IO-Link principal, não é preciso perder tempo com a reparametrização, o que agiliza a substituição dos sensores em sistemas já existentes.
Três exemplos de aplicação prática
Aplicações típicas do ENA**TL-**IO-Link são as tarefas de posicionamento e de medição de comprimento, por exemplo em esteiras transportadoras, guindastes, elevadores e máquinas de embalagem. A seguir, você aprenderá mais sobre três exemplos de aplicação prática.
Em esteiras transportadoras

A tecnologia de sensor com IO-Link já é amplamente usada na tecnologia de esteiras transportadoras. Por isso, o codificador giratório IO-Link se adapta perfeitamente à arquitetura geral das instalações existentes. Como todos os componentes se baseiam no mesmo padrão e podem ser comissionados de forma semelhante, o gerenciamento e o esforço de manutenção são reduzidos.
Por exemplo, o ENA**TL-**IO-Link é usado em esteiras transportadoras de máquinas de envase de bebidas. Dependendo do tipo de garrafa, a largura da esteira transportadora deverá ser ajustada de forma flexível para que as garrafas se movimentem na fileira certa para envase e rotulação. Acoplado à roda de um guindaste automático, o codificador giratório IO-Link usa os sinais de alerta ajustáveis para fornecer informações sobre a implementação correta da nova largura da esteira transportadora pelo motor.
Em turbinas eólicas

Devido ao seu design robusto, o ENA**TL-**IO-Link também é adequado para uso em ambientes desafiadores, como é o caso das turbinas eólicas. Aqui, ele detecta a posição da nacela como parte do controle de azimute para determinar se o alinhamento com o vento foi executado corretamente. Ao mesmo tempo, ele mede a frequência com que a nacela já foi virada em determinada posição, o que possibilita decidir a direção esquerda ou direita para a qual a turbina deverá ser virada, a fim de evitar o rompimento do cabo entre a nacela e a torre. Com seu invólucro pintado e galvanizado, um flange feito de alumínio e um eixo de codificador feito de aço inoxidável V2A, o sensor é protegido contra corrosão. De acordo com o grau de proteção IP65 e IP67 (carga extra), ele não é danificado por respingos de água ou submersão temporária. Nesse sentido, o codificador giratório pode enfrentar facilmente condições climáticas como chuva e neve.
Guindastes a bordo de embarcações

Devido à sua alta resistência, o ENA**TL-**IO-Link também é adequado para uso em ambientes off-shore: as partes mecânicas do sensor são protegidas contra os efeitos do sal e o seu respectivo risco de corrosão, e também contra derramamento de água ou submersão temporária. Em guindastes usados para carga e descarga em navios, o codificador giratório pode ser utilizado para monitorar a movimentação horizontal e vertical da máquina. Como o codificador giratório é instalado dentro do equipamento, suas próprias medidas de proteção já são suficientes para que a utilização de um codificador giratório de carga pesada não se faça necessária.
Mais informações
Gostaria de usar o ENA**TL-**IO-Link nas suas instalações? Nossos especialistas estão à disposição para tirar dúvidas e auxiliar no que for preciso para que você tome a decisão correta.
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.